This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843 BOOST:使用音乐进行DOA估算

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104228/awr1843boost-doa-estimation-using-music

部件号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他部件:AWR1843

您好!  

我一直在使用通过AWR1843 BOOST和DCA 1000 EVM收集的原始数据处理DoA (当前方位角)估算问题。 我们一直在尝试使用基于子空间的DoA算法,音乐,但是到目前为止,我们还没有获得正确的结果,我们遇到的奇怪的事情是,当我们尝试使用第二个Tx和虚拟阵列形成时,DoA性能会下降。 所以,我只是想知道你们是否在TI测试过DoA估算算法(除了使用音乐或其他algos等基于FFT的方法)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,

    我们已使用原始数据进行了测试,并看到了预期的改进

    谢谢你

    Cesar