This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:如何使用Uniflash over UART刷新AWR2243?

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2243, MMWAVE-DFP, AWR2243BOOST, AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1100488/awr2243-how-to-flash-awr2243-using-uniflash-over-uart

部件号:AWR2243
主题中讨论的其他部件:UNIFLASH,, mmWave-DFP,, AWR1243

我要使用Uniflash刷新AWR2243。 设置SOP 5模式并使用直接串行连接到AWR2243的UART接口时,是否可以执行此操作?

我在Uniflash中收到以下错误:

[5/11/2022,10:05:53 am] [info] Cortex_R4_0:初始化完成。
[5/11/2022,10:05:53 am] [info] Cortex_R4_0:正在位置C:\ti\uniflash _7.2.0\deskdb\content\TICallyAgent\win\CCS_base\mmWave\Gen2/images/SBL_UART_uniflash .release.tiimage发送UART Unifligimage
[5/11/2022, 10:07:43 am] [ERROR] Cortex_R4_0:Xmodem发送失败,EVM无响应或响应不正确,或用户取消了此操作,关闭EVM电源后重新启动EVM,然后再次运行此脚本!!!
[5/11/2022,10:07:43 am] [info] Cortex_R4_0:UART Uniflash图像已发送。
[5/11/2022,10:07:43 am] [info] Cortex_R4_0:正在发送SBL图像,位置C:/ti/mmWave_DFP_02_02_03_01/firmware/radarss/xwr2xxx_radarss_rprc.bin
[5/11/2022, 10:09:33am] [ERROR] Cortex_R4_0:Xmodem发送失败,EVM无响应或响应不正确,或用户取消了此操作,关闭EVM电源后重新启动EVM,然后再次运行此脚本!!!
[5/11/2022, 10:12:13AM] [ERROR] Cortex_R4_0:Xmodem recv失败,EVM无响应或响应不正确,或用户取消了此操作,重新启动EVM,然后再次运行此脚本!!!
[5/11/2022,10:12:13 am] [info] Cortex_R4_0:SBL图像已发送
[5/11/2022,10:12:13 am] [info] Cortex_R4_0:正在C:/ti/mmWave_DFP_02_03_01/firmware/masters/xwr22xx_mss_rprc.bin发送Appimage
[5/11/2022, 10:14:03 am] [error] Cortex_R4_0:Xmodem发送失败,EVM无响应或响应不正确,或用户取消了此操作,关闭EVM电源后重新启动EVM,然后再次运行此脚本!!!
[5/11/2022, 10:16:43AM] [ERROR] Cortex_R4_0:Xmodem recv失败,EVM无响应或响应不正确,或者用户取消了此操作,关闭EVM电源后重新启动EVM,然后再次运行此脚本!!!
[5/11/2022,10:16:43 am] [info] Cortex_R4_0:Appimage已发送
[5/11/2022,10:16:43 am] [info] Cortex_R4_0:实例已取消初始化!

此外,这些映像文件和映像文件的刷新顺序是否正确(均来自mmWave-DFP)?

Meta Image 1:xwr2xxx_radarss_rprc.bin

Meta Image 2:xwr22xx_mss_rprc.bin

作为一些背景信息,设备已在运行,通过SPI下载固件更新到SRAM可以工作。 另一个闪存选项是通过SPI闪存至SFlash,但我也遇到了问题,尤其是在使用ES1.0芯片时。 除了mmWave-DFP中已有的示例之外,是否有任何更新的示例可用于此操作?

非常感谢,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有AWR2243BOOST EVM?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar:您好!

    我有一个带有AWR2243的定制板。

    最佳,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您使用的是什么Uniflash版本?

    请参阅此相关主题

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/92.7832万/awr2243-does-uniflash-6-1-0-support-awr2243</s>2243 2243

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar:您好!

    我使用的是Uniflash 7.2.0.3893

    它应该是可供下载的最新版本。

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试与相关线程相同的线程

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar:您好!

    我正在Windows上的虚拟串行端口上使用Uniflash (AWR2243连接到基于ARM的Linux设备上的串行端口,无法在其上运行Uniflash。ser2net用于双向转发数据。 使用范围进行验证后,连接工作正常)。 正在尝试使用选择为AWR1243的设备进行闪存。 我收到无法打开COM端口的错误。

    当我打开COM端口(9600波特,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验和无流控制)时,我可以发送0x00并接收0xFA作为回报。 在AWR2243重启后,此功能始终以9600波特运行。 但是,如果是11.52万,则没有。 这是否是设备的预期ACK?

    当Uniflash打开COM端口时,它将波特率设置为11.52万,这是否是问题?

    非常感谢,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复太晚。

    我们一直在使用Uniflash,它运行良好

    您是否能够解决此问题?

    谢谢你
    Cesar