This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:水检测

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1102623/fdc2214evm-water-detection

部件号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他部件:Tida-0.1465万FDC2114

大家好,

我们的客户希望使用 FDC2114检测水,类似于 TIDA-0.1465万参考设计。 他 尝试使用金属网在通道2上设置外部传感器,如下图所示。

我们的客户认为,

我已将Mesh传感器设置在固定距离上,并将参考对象接地

然后加水,但是电容几乎没有变化

我不知道网格的材料,但它是导电的。

它通过连接到鳄鱼夹的黄色电缆连接

他共享 了配置(JSON)文件,因为他担心它可能与配置有关

e2e.ti.com/.../MEsh_5F00_sensor.zip

我与客户分享了另一条线索,下面是他的回应。

您好,以下是主题:
'作为故障排除步骤,请尝试使用高阻抗探针和示波器测量传感器波形的振幅和频率,并将您看到的值与值进行比较'

对我来说,我有点不清楚我应该对什么进行实际测量。 我应该在网格上测量还是在传感器上测量其他东西?

这是我在传感器(网格)上测量时获得的振荡。 但是,即使我可以在GUI中看到电容变化,它也不会改变。
基于此,您是否对可能存在的问题有任何怀疑?

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    感谢您在Sensing论坛上发帖! 目前,我们的FDC专家不在办公室。 我们是否可以让他们在星期一查看此内容并提供任何反馈?

    最佳,

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Isaac,

    感谢您的回复。 我们将在星期一等待更新。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    好的,我们会在周一将此邮件发送给我们的FDC专家。

    此致,

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,  

    我有几个关于此问题的澄清问题:  

    • Mesh传感器和基准之间的距离是多少?  
    • 您能否将频率测量值添加到传感器的示波器捕获中?  
      • 此外,测量网格 或连接到网格连接的电缆也适用于此测量。 通常,我会连接到我的传感器连接到的EVM上的跳线连接。  

    谢谢!  

    Justin Beigel