主题中讨论的其他器件:TMAG5170、 DRV5032、
你(们)好
我正在尝试使用 霍尔接近设计磁感应接近工具"MagneticSensingProximityTool_Rev6"进行 DRV5032和 TMAG5170仿真、但无法使其正常工作。 首先、我得到运行时错误"13":DRV5032仿真期间的类型不匹配:

如果我再次运行它、我会得到错误"1004":

在此阶段、我无法再使用该文件、即使单击"清除"、也会出现错误。 我必须使用未触摸的副本。
FEMM 本身的仿真似乎可以正常工作、尽管我从未将屏幕截图返回到 Excel 中、但我可以在项目文件夹中找到它。
FEMM 版本:4.2
Excel 版本: 
Windows 10版本: 
感谢您的任何帮助或建议!
Markus