This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 霍尔接近设计:霍尔接近设计问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1126096/hall-proximity-design-issues-with-hall-proximity-design

器件型号:霍尔接近设计
主题中讨论的其他器件:TMAG5170DRV5032

你(们)好

我正在尝试使用 霍尔接近设计磁感应接近工具"MagneticSensingProximityTool_Rev6"进行 DRV5032和 TMAG5170仿真、但无法使其正常工作。 首先、我得到运行时错误"13":DRV5032仿真期间的类型不匹配:

如果我再次运行它、我会得到错误"1004":

在此阶段、我无法再使用该文件、即使单击"清除"、也会出现错误。 我必须使用未触摸的副本。

FEMM 本身的仿真似乎可以正常工作、尽管我从未将屏幕截图返回到 Excel 中、但我可以在项目文件夹中找到它。

FEMM 版本:4.2

Excel 版本:

Windows 10版本:

感谢您的任何帮助或建议!

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    感谢您在传感论坛上发帖! 请允许我们查看有关错误的信息、以查看我们是否可以识别问题、我们将尽快返回给您。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我能够解决您发现的问题。  但是、极性被反转仍然存在问题(当我发现这一点时、我会发布另一个更新)。  否则、我认为幅度应该是正确的。  如果您仍遇到任何问题、请尝试使用此版本并告知我。

    e2e.ti.com/.../MagneticSensingProximityTool_5F00_Rev6.xlsm