请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 亲爱的学员、您好!
我正在尝试新的 mmWave 工具箱版本4.12。 我正在尝试使用 CLI 中的 param ``guiMonitor``来激活发送所有新添加的 TLV。

但是,CLI 无法识别此命令。 我正在运行开销3D 人员计数二进制文件和配置、如下所示:
```μ A
% SDK 参数
%有关更多信息、请参阅 SDK 用户指南
%"C:\ti\mmwave_sdk_[VER]\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 7 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 1 1
低功耗0 0
guiMonitor 1 1 1 1 1 1 1 1
%检测层参数
%有关更多信息、请参阅检测层调优指南
%"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_[VER]\labs\people_Counting\docs\3D_people_Counting_detection_lay_tuning_guide.pdf "
ProfileCfg 0 61.2 60.00 17.00 50 131586 0 55.27 1 64 2000.00 2 1 36
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 4
帧配置0 2 112 0 120.00 1 0
DynamicRACfarCfg -1 10 1 1 8 6 4 4.00 6.00 0.50 1 1
StaticRACfarCfg -1 4 2 8 16 4 6 6.00 13.00 0.50 0
DynamicRangeAngleCfg -1 7.000 0.0010 2 0
Dynamic2DAngleCfg -1 5 1 1.00 15.00 2.
StaticRangeAnglCfg -1 0 1
FineMotionCfg -1 1 2.0 10 2.
antGeometry0 -1 0 -3 -3 -2 -1 0 0
antGeometry1 -1 0 -1 0 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -2
antPhaseRot 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
fovCfg -1 64.0 64.0
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
%跟踪器层参数
%有关更多信息、请参阅跟踪层调优指南
%"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_[VER]\labs\people_Counting\docs\3D_people_Counting_tracker 层_tuning_guide.pdf "
StaticBoundaryBox -3 -3 -3 3 -0.5 3.
边界框-4 4 -4 4 -0.5 3.
sensorPosition 2.9 0 90
gatingParam 3 2 3 4
州参数3 3 6 40 3 400
分配参数20 20 0.05 20 1.5 20
最大加速度1 0.1 1
跟踪配置1 4 800 20 37 33 120 1
PresBoundenceBox -4 4 4 0.5 2.5
sensorStart
```μ A 然后 CLI 返回:

我如何让所有 TLV 都显示在实验室中、就像您在新文档中提到的那样?

谢谢你们!