This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:用于显示更多 TLV 不工作的 guiMonitor

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1125663/iwr6843aopevm-guimonitor-to-show-more-tlv-not-working

器件型号:IWR6843AOPEVM

亲爱的学员、您好!

我正在尝试新的 mmWave 工具箱版本4.12。 我正在尝试使用 CLI 中的 param ``guiMonitor``来激活发送所有新添加的 TLV。

但是,CLI 无法识别此命令。 我正在运行开销3D 人员计数二进制文件和配置、如下所示:

 ```μ A

% SDK 参数
%有关更多信息、请参阅 SDK 用户指南
%"C:\ti\mmwave_sdk_[VER]\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 7 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 1 1
低功耗0 0
guiMonitor 1 1 1 1 1 1 1 1
%检测层参数
%有关更多信息、请参阅检测层调优指南
%"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_[VER]\labs\people_Counting\docs\3D_people_Counting_detection_lay_tuning_guide.pdf "
ProfileCfg 0 61.2 60.00 17.00 50 131586 0 55.27 1 64 2000.00 2 1 36
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 4
帧配置0 2 112 0 120.00 1 0
DynamicRACfarCfg -1 10 1 1 8 6 4 4.00 6.00 0.50 1 1
StaticRACfarCfg -1 4 2 8 16 4 6 6.00 13.00 0.50 0
DynamicRangeAngleCfg -1 7.000 0.0010 2 0
Dynamic2DAngleCfg -1 5 1 1.00 15.00 2.
StaticRangeAnglCfg -1 0 1
FineMotionCfg -1 1 2.0 10 2.
antGeometry0 -1 0 -3 -3 -2 -1 0 0
antGeometry1 -1 0 -1 0 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -2
antPhaseRot 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
fovCfg -1 64.0 64.0
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

%跟踪器层参数
%有关更多信息、请参阅跟踪层调优指南
%"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_[VER]\labs\people_Counting\docs\3D_people_Counting_tracker 层_tuning_guide.pdf "
StaticBoundaryBox -3 -3 -3 3 -0.5 3.
边界框-4 4 -4 4 -0.5 3.
sensorPosition 2.9 0 90
gatingParam 3 2 3 4
州参数3 3 6 40 3 400
分配参数20 20 0.05 20 1.5 20
最大加速度1 0.1 1
跟踪配置1 4 800 20 37 33 120 1
PresBoundenceBox -4 4 4 0.5 2.5
sensorStart
```μ A
然后 CLI 返回:
我如何让所有 TLV 都显示在实验室中、就像您在新文档中提到的那样?
谢谢你们!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    3D 人员计数不需要/不支持 GUI 监视器命令、因为此命令特定于用于开箱即用演示的 Web 演示可视化工具。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    如果是、为什么文档说这些 TLV 在所有实验中都兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是的、我们的文档不正确。  感谢您指出这一点;我们将确保在下一个工具箱版本中对其进行更新。  这9个 TLV 由开箱即用(OOB)演示提供支持、这是我们大多数其他演示都基于的演示。  但是、人数统计是不基于 OOB 演示的实验之一、因此它与一些 TLV 的/CLI 命令的兼容性有所不同。  您还可以在毫米波传感器入门页面上的实验关系图中查看所有这些演示之间的关系 、该页面可在此处找到。   

    此致、

    桑托什