请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV425EVM 主题中讨论的其他器件:DRV425
大家好、
一位客户需要在汇流条计算方面的帮助。 该应用具有15mm 厚的汇流条、我们站点上提供的计算器仅为12.7mm

"Bus bar"和"3-Phase "选项卡具有类似的限制。
可以帮帮你吗?
谢谢、此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.