This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425EVM:15mm 汇流条计算

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1123850/drv425evm-15mm-bus-bar-calculation

器件型号:DRV425EVM
主题中讨论的其他器件:DRV425

大家好、

一位客户需要在汇流条计算方面的帮助。 该应用具有15mm 厚的汇流条、我们站点上提供的计算器仅为12.7mm

"Bus bar"和"3-Phase "选项卡具有类似的限制。

可以帮帮你吗?

谢谢、此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    我们对计算器进行了限制、因为我们没有运行超过该数量的仿真。  您可以使用 FEMM 仿真工具进行快速仿真、以查看它是否起作用。  请记住、DRV425会在大约2mT 时饱和。  您将需要下载 FEMM 软件。

    仿真工具

    DRV425汇流条 FEMM 脚本  DRV425汇流条 FEMM 脚本

    锁定
    =需要出口批准(1分钟)
    锁定
     下载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    如果需要更多帮助、我将成为联系人。