主题中讨论的其他器件: TUSS4470
您好!
我刚刚意识到 BOOSTXL-TUSS4470具有一个称为 FLT 的引脚、如果该引脚与功能方框图中的引脚类似、它对 我非常有用。
但我在数据表中找不到有关该引脚的任何信息。 我只能找到有关它的两张图片。
在这里、它位于对数放大器和低通滤波器之后。
该表显示 FLT 是输入和输出。
您能不能解释一下 FLT 引脚的用途 是什么、如何使用它、如何在 BOOSTXL-TUSS4470中达到它?
感谢您的关注。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我刚刚意识到 BOOSTXL-TUSS4470具有一个称为 FLT 的引脚、如果该引脚与功能方框图中的引脚类似、它对 我非常有用。
但我在数据表中找不到有关该引脚的任何信息。 我只能找到有关它的两张图片。
在这里、它位于对数放大器和低通滤波器之后。
该表显示 FLT 是输入和输出。
您能不能解释一下 FLT 引脚的用途 是什么、如何使用它、如何在 BOOSTXL-TUSS4470中达到它?
感谢您的关注。
此致
您好 Omer、
感谢您在传感论坛上发帖! FLT 引脚是一个外部电容器连接、此连接发生在 TUSS4470 AFE 的 LOGAMP 状态之后。 这个外部电容器连接的目的是用作一个滤波器、此滤波器使您能够在信号通过器件剩余级后输出之前清除信号中的噪声。 作为起点、我们通常建议根据突发频率调整 C_FLT 值。 您可以在数据表的第8节中找到该公式、我在下表中包含了一个片段:
EVM 的 J1上有一个电容器组。 这样、您就可以尝试使用各种电容器、直到找到适合您应用的理想设置、方法是将分流器移至所需的电容器值或根据需要堆叠。 有关电容值、请参阅 EVM 用户指南。 下图显示了 C_FLT 的电容器组的位置:
我希望这对您有所帮助!
最棒的
Isaac
您好、Omer、
感谢您的问题澄清。 过零比较器具有一些寄存器、允许您更改比较器使用的一些设置。 例如对数放大器增益级以及通过 ZC_CMP_STG_SEL 和 ZC_CMP_HYST 控制迟滞。 您是否曾尝试过其中一些设置、以查看您是否可以获得更优化的行为? 在数据表的第20页上有几个建议。
我没有尝试以这种方式使用 FLT 引脚、只用于过滤信号、但我可以想象、使用该引脚进行您自己的 ZC 比较可能会影响 VOUT 级的缓冲器。 因此、也许您可以尝试一下、看看您的输出是否有任何变化。
最棒的
Isaac