This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对68xx 低功耗演示有疑问。
关于 CLI 命令 idlePowerCycle、此命令的目的是否只是为了永久关闭域和时钟门控?
我尝试执行该命令。 执行命令后、功耗降低、在用户指定的延迟之后、6843可以接受 CLI 命令、
但此后 UART 上没有射频输出、也没有数据流。
结果是否正确?
你好。
在执行空闲模式功能时、idlePowerCycle 命令确实会在指定的时间内启用低功耗模式。 如果您可以提供所传递的确切命令和参数、我可以确认 RF 和 UART 输出的行为。 我还将应用手册与 CLI 命令上的信息链接在一起、供您将来参考。 请查看第10页。
希望这对您有所帮助、
桑托什
Santosh、
我使用的演示二进制文件位于 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \packages/ti\demo\xwr68xx\MMW\xwr68xx_mmw_demo.bin、CLI 命令为 idlePowerCycle -1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1、这是在 swra689.pdf 的第11页中编写的示例。
RF 和 UART 输出的行为是否可以?
此致、
Kei
这种行为是正确的。 实际上、当发送此命令后传感器停止时、器件处于睡眠状态。 现在可以进行新的配置了。 因此、数据端口不会输出任何数据。 如需更多信息、请查看工具箱中 Labs/Fundamentals 文件夹中的低功耗演示。 在本演示的 cli.c 文件中、您可以找到此命令的完整功能。
希望这对您有所帮助、
桑托什
感谢你的答复。
可以通过什么方式利用此命令?
此命令是否仅用于在执行命令后确认功耗?
如下图所示、是否有可能实现、该图支持雷达操作并同时降低功耗。
此致、
Kei
您好!
是的、这当然是可能的。 本实验的目标是展示如何完成该操作、将 CLI 作为示例、使用户可以轻松地进行控制。 可以通过2种方法来实现图中所示的效果
1。
在应用程序级别、您可以通过将器 件配置为针对 X 帧的线性调频脉冲、然后调用由 idlePowerCycle CLI 命令调用的相同睡眠函数、然后在唤醒时将器件再次配置为针对 X 帧的线性调频脉冲来控制所有这一切。
2.
使用外部 MCU 来控制这种相同的方法、但使用 CLI 界面进行控制。 这意味着您将发送命令以将器件配置为针对 X 帧进行线性调频脉冲、然后在接收到所有输出数据后、您可以将器件置于空闲模式、然后在准备就绪时、您可以重新启用器件并再次通过 cfg 发送针对 X 帧的数据。
此致、
阿尔茨
您好!
感谢你的答复。 我明白了。
此致、
Kei