This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:关于 CLI 命令 idlePowerCycle

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1122258/iwr6843-about-cli-command-idlepowercycle

器件型号:IWR6843

您好!

我对68xx 低功耗演示有疑问。
关于 CLI 命令 idlePowerCycle、此命令的目的是否只是为了永久关闭域和时钟门控?
我尝试执行该命令。 执行命令后、功耗降低、在用户指定的延迟之后、6843可以接受 CLI 命令、
但此后 UART 上没有射频输出、也没有数据流。
结果是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    在执行空闲模式功能时、idlePowerCycle 命令确实会在指定的时间内启用低功耗模式。  如果您可以提供所传递的确切命令和参数、我可以确认 RF 和 UART 输出的行为。  我还将应用手册与 CLI 命令上的信息链接在一起、供您将来参考。  请查看第10页。

    应用手册:  https://www.ti.com/lit/an/swra689/swra689.pdf?ts=1659116550453&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    希望这对您有所帮助、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    我使用的演示二进制文件位于 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \packages/ti\demo\xwr68xx\MMW\xwr68xx_mmw_demo.bin、CLI 命令为 idlePowerCycle -1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1、这是在 swra689.pdf 的第11页中编写的示例。
    RF 和 UART 输出的行为是否可以?

    此致、
    Kei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种行为是正确的。  实际上、当发送此命令后传感器停止时、器件处于睡眠状态。  现在可以进行新的配置了。  因此、数据端口不会输出任何数据。  如需更多信息、请查看工具箱中 Labs/Fundamentals 文件夹中的低功耗演示。  在本演示的 cli.c 文件中、您可以找到此命令的完整功能。

    希望这对您有所帮助、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    可以通过什么方式利用此命令?
    此命令是否仅用于在执行命令后确认功耗?
    如下图所示、是否有可能实现、该图支持雷达操作并同时降低功耗。

    此致、
    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这当然是可能的。 本实验的目标是展示如何完成该操作、将 CLI 作为示例、使用户可以轻松地进行控制。 可以通过2种方法来实现图中所示的效果

    1。  
    在应用程序级别、您可以通过将器  件配置为针对 X 帧的线性调频脉冲、然后调用由 idlePowerCycle CLI 命令调用的相同睡眠函数、然后在唤醒时将器件再次配置为针对 X 帧的线性调频脉冲来控制所有这一切。  

    2.  
    使用外部 MCU 来控制这种相同的方法、但使用 CLI 界面进行控制。 这意味着您将发送命令以将器件配置为针对 X 帧进行线性调频脉冲、然后在接收到所有输出数据后、您可以将器件置于空闲模式、然后在准备就绪时、您可以重新启用器件并再次通过 cfg 发送针对 X 帧的数据。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我明白了。

    此致、
    Kei