您好!
什么可能会导致状态寄存器上的数据就绪标志花费太长的时间来发送新数据(超过500ms)?
如果发生这种情况、我是否应该将 LDC 切换到待机模式、重新配置它并再次将其切换到工作模式?
非常感谢!
CS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
卡塔琳娜
您提到您正在使用比较器模式(INTB_MODE ="010")。
对于您的应用、在 DRDY 模式(INTB_MODE ="100")下使用 INTB 引脚是否有帮助?
此外、LDC1001的输出数据速率(转换时间)依赖于数据表中的传感器频率和 RESPONSE_TIME 公式(6):
采样率= 3xfSENSOR/RESPONSE_TIME
如果您还没有尝试过、您能否对配置寄存器中的 RESPONSE_TIME 设置进行实验? 最小值= 192(a)"010"的位组合 。
此致、
John