This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1001:数据就绪标志需要很长时间才能发出新数据信号

Guru**** 1198090 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1119608/ldc1001-data-ready-flag-takes-to-long-to-signal-new-data

器件型号:LDC1001

您好!

什么可能会导致状态寄存器上的数据就绪标志花费太长的时间来发送新数据(超过500ms)?

如果发生这种情况、我是否应该将 LDC 切换到待机模式、重新配置它并再次将其切换到工作模式?

非常感谢!

CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡塔琳娜

    导致您看到什么的事件序列是什么?
    什么是测量模式和相关的器件设置、如 RCOUNT?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复。

    当我有许多连续的功率周期时、似乎会发生这种情况。 测量模式是比较器模式、但另外、我还想检查接近数据。

    我的 RPMIN 和 RPMax 分别为2.394K 和16.160K。

    谢谢、

    CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡塔琳娜

    感谢您的说明。 我必须进一步研究、并将在星期一通过 COB 更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡塔琳娜

    我无法复制您的发现。
    我将与我们团队的其他成员协商、看看他们是否有任何见解、并将在明天更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡塔琳娜

    您提到您正在使用比较器模式(INTB_MODE ="010")。
    对于您的应用、在 DRDY 模式(INTB_MODE ="100")下使用 INTB 引脚是否有帮助?

    此外、LDC1001的输出数据速率(转换时间)依赖于数据表中的传感器频率和 RESPONSE_TIME 公式(6):

    采样率= 3xfSENSOR/RESPONSE_TIME

    如果您还没有尝试过、您能否对配置寄存器中的 RESPONSE_TIME 设置进行实验? 最小值= 192(a)"010"的位组合 。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的建议。 我会再试一次(我不确定本周能否试一次、但我一试就会告诉您)。

    此致、

    CS