This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:有关 AWR1843BOOST 中天线部件制造的信息

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1119478/awr1843boost-information-on-fabrication-of-antenna-part-in-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST

大家好、

我的客户需要帮助。

我目前正在使用 AWR1843BOOST 从事一个项目。 我想知道 AWR EVM 天线部件背后的制造过程。 我查看了 AWR1843BOOST 网页中随附的设计文件。 您能帮我提供有关该技术的更多信息吗、例如天线是如何与 AWR 芯片组集成的以及天线是如何在同一 PCB 板上装配的? 将来、如果我尝试开发 AWR1843BOOST 板中使用的天线以外的定制天线、应该使用哪些材料以及应遵循的路线图?

提前感谢。

请检查并提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chong Yu、

      您可以参阅以下链接、其中提供了有关天线类型、辐射特性、制造指南和 PCB 供应商等的详细信息

       https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOwzV3EuKKF23dlcmHDbRw__VLyFKFf__LATEST

    您还可以查看我们的第三方网络、该网络是毫米波传感器生态系统的合作伙伴:其中包括已经开发定制天线设计的合作伙伴。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AH229CfNbpmzA936NsKwhQ__VLyFKFf__LATEST

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-3P-SEARCH

    对于路线图讨论、我建议联系当地的 TI 销售/营销团队、讨论可以继续进行。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Gopinath T 是 Thiagarajar 工程学院的技术助理。 我目前正在使用 AWR1843BOOST 从事毫米波雷达项目。 我对天线极化有基本的怀疑。

    当天线放置在以下位置时、我是否可以将其称为垂直极化或定向?

    图像1



    当天线放置在以下位置时、我是否可以将其称为水平极化或定向天线?

    图像2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tepeng、

    感谢您联系德州仪器。 您能否在新的 E2E 主题中发布此内容? 我们将尽快回答您的问题。

    此主题已标记为已关闭、问题与此主题无关。  

    谢谢、

    -Sharef