This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:FPGA 擦除和重新闪存故障

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1120862/dca1000evm-fpga-erasure-and-re-flashing-failures

器件型号:DCA1000EVM

您好!

在使用 mmWave Studio 设置数据采集期间、访问 FPGA 时遇到错误。

针对上述内容的建议操作方法是重新刷写 FPGA。 我访问了 Lattice 网站并获得了3.12版的编程器(TI 推荐的编程器版本是3.10版、但提供的链接直接带我进入3.12版下载页面、我使用了该页面)

然后、我按照 DCA1000EVM 用户指南第9节中的说明进行操作、并首先尝试擦除 FPGA。 但是、我遇到了错误、如下图所示。

然后、我想尝试即使在擦除失败后、重新闪存也能正常工作。 当我执行重新闪存过程时、遇到以下错误。

我的问题如下:

1 - 我是否遵循了上述正确程序?

2 -我是否需要使用 FPGA 编程器3.10版而不是3.12版? 是否可以确认使用版本3.12也可以正常工作?

3 -是否有其他建议可以尝试完成重新刷写?

4 -上述内容是否确认 DCA1000EVM 硬件存在问题、我应该要求更换电路板?

感谢你的帮助。

此致、

Cagri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      在闪存之前、验证连接/电缆的第一步是否正常?  

    一旦该操作正常、您将能够擦除或闪存。  

    在第二步中、擦除需要成功完成才能进一步操作、因为这将确认设置连接和 GUI 设置的正确状态。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhed:

    非常感谢您提示我重新访问电缆检测器件。

    以下是我的电缆扫描输出最初的情况(这表示故障!) 我最初似乎忽略了这一点。

    我重复了几次电缆检测、但没有成功。 我使用的 USB 电缆比板上的电缆更长。 因此、我交换了 USB 电缆并使用了电路板随附的白色短 USB 电缆、这样就可以了! 以下是电缆检测的新输出。 正如您看到的、现在一切都处于有序状态。 USB 电缆长度似乎是个问题-不幸的是不是马上就能看出:(

    然后、我继续按照文档说明对 FPGA 进行擦除和重新编程。 之后一切都没有问题、我的 FPGA 现在有更新的固件。

    现在我自己已经解决了难题、我还包括了编程器的完整输出、以防其他人在故障排除过程中需要使用它作为参考。 我希望这将对其他人有所帮助。 (请注意、我将页面拆分为两个页面、因为太长、无法放入一个页面)

    此致、
    Cagri