您好!
在使用 mmWave Studio 设置数据采集期间、访问 FPGA 时遇到错误。
针对上述内容的建议操作方法是重新刷写 FPGA。 我访问了 Lattice 网站并获得了3.12版的编程器(TI 推荐的编程器版本是3.10版、但提供的链接直接带我进入3.12版下载页面、我使用了该页面)
然后、我按照 DCA1000EVM 用户指南第9节中的说明进行操作、并首先尝试擦除 FPGA。 但是、我遇到了错误、如下图所示。

然后、我想尝试即使在擦除失败后、重新闪存也能正常工作。 当我执行重新闪存过程时、遇到以下错误。

我的问题如下:
1 - 我是否遵循了上述正确程序?
2 -我是否需要使用 FPGA 编程器3.10版而不是3.12版? 是否可以确认使用版本3.12也可以正常工作?
3 -是否有其他建议可以尝试完成重新刷写?
4 -上述内容是否确认 DCA1000EVM 硬件存在问题、我应该要求更换电路板?
感谢你的帮助。
此致、
Cagri