This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IP 地址已配置为192.168.33.30 255.255.255.0。
我已在 编程文件选项中刻录源代码\mmwave_studio_xx_yyy\mmWaveStudio\DCA1000FPGA\ DCA1000_FPGA_record_xx_yy.bit 文件。 (XX ->版本号、yy ->发布日期)。
在 mmWave Studio 中、无法读取 FPGA 版本。 "无法读取 FPGA 版本。 [ERROR -1]"。
您好!
如以下链接的 DCA1000调试手册 中所示:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/872161/faq-dca1000evm-dca1000evm-debug-resources、您看到的问题很可能是由于防火墙阻止了 DCA1000使用的端口。 FPGA 也可能已损坏。 我还将补充、您配置的 IP 地址已正确完成。
此致、
Pedrhom Nafisi
谢谢。 我已重新加载 FPGA、防火墙已关闭。 电路板仍然无法正常工作。
您好!
您能更具体地说电路板工作不好吗? 您是否仍然收到错误 "Unable to read FPGA version.(无法读取 FPGA 版本?)" [ERROR -1]"?
您的计算机的以太网适配器还支持 1Gbps 的速度吗? 有些旧网卡和慢网卡无法支持通过 DCA1000发送的数据量
此致、
Pedrhom Nafisi
现在"无法读取 FPGA 版本。 [ERROR -5]"。 我有刷新 FPGA、 但以太网指示灯仍然熄灭。 我的计算机的以太网支持速度为1 GPS、并且我的计算机具有正常的家庭宽带连接。
您好!
为了确认、您是否正在通过从第22页开始的 DCA1000用户指南中确认的方法刷写 FPGA?
https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf?ts=1658327514395
所有 DCA1000开关都与此处显示的图像相匹配? 您正在使用 Lattice Diamond 编程器工具? 有许多步骤需要刷写、因此我要确保所有步骤都已成功完成。
此致、
Pedrhom Nafisi
谢谢。 我确信我通过第22页的 DCA1000用户指南中确认的方法来刷写 FPGA。 刷写 FPGA 的结果如下所示。
但是、DCA1000仍然无法正常工作。
您好!
此时、我唯一能想到的其他事情是尝试不同的以太网电缆和不同的计算机。 如果所有这些都失败了、请告诉我。
此致、
Pedrhom Nafisi
我已经尝试过另外两根 PC 和以太网电缆、 DCA1000仍然无法正常工作
尊敬的工程师、 我联系了客户服务中心并申请更换。 请帮助我确定设备是否有缺陷。 谢谢。
您好!
在 FPGA 之外、您是否能够使 SPI/UART 正常工作? 请查看下面随附的指南、了解如何执行该操作。 您的设置的最终图片将非常有用、只是为了最终确认开关是否与我在图片中显示的相同、我们在这里的另一个主题 中进行了说明:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1117083/iwr6843isk-i-got-iwr6943isk-dca1000evm-without-mmwaveicboost-when-load-bss-fw-in-mmwave-studio-it-showed-download-fw-failed-with-error--1/4146428
此致、
Pedrhom Nafisi
SPI/UART 正在工作。 这些样本匹配为"">e2e.ti.com/.../4146428"。 以太网指示灯仍然熄灭。
您好!
您的图片中的 DCA 开关不正确。 您可以匹配此项并检查 FPGA 吗? 如果没有成功、请发送新图片。
这是我的图像中的开关(仅开关5打开)
这是图像中的开关(开关2和6 1)
此致、
Pedrhom Nafisi
我已调整开关、但 DCA1000仍然无法正常工作。
尊敬的工程师、 我联系了客户服务中心并申请更换。 请帮助我确定设备是否有缺陷。 谢谢。
您好!
继续提供客户服务、因为您的设置似乎正确、因此设备似乎需要更换。 给我带来的不便、我深表歉意。
此致、
Pedrhom Nafisi