This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:我有 IWR6843ISK+DCA1000EVM 评估板、网络端口无法正常通信。

Guru**** 2542990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1118614/dca1000evm-i-got-iwr6843isk-dca1000evm-evaluation-board-the-network-port-cannnot-communicate-properly

器件型号:DCA1000EVM

IP 地址已配置为192.168.33.30 255.255.255.0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在 编程文件选项中刻录源代码\mmwave_studio_xx_yyy\mmWaveStudio\DCA1000FPGA\ DCA1000_FPGA_record_xx_yy.bit 文件。 (XX ->版本号、yy ->发布日期)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 mmWave Studio 中、无法读取 FPGA 版本。 "无法读取 FPGA 版本。 [ERROR -1]"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如以下链接的 DCA1000调试手册 中所示:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/872161/faq-dca1000evm-dca1000evm-debug-resources、您看到的问题很可能是由于防火墙阻止了 DCA1000使用的端口。 FPGA 也可能已损坏。 我还将补充、您配置的 IP 地址已正确完成。

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已重新加载 FPGA、防火墙已关闭。 电路板仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更具体地说电路板工作不好吗? 您是否仍然收到错误 "Unable to read FPGA version.(无法读取 FPGA 版本?)" [ERROR -1]"?  

    您的计算机的以太网适配器还支持 1Gbps 的速度吗? 有些旧网卡和慢网卡无法支持通过 DCA1000发送的数据量

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在"无法读取 FPGA 版本。 [ERROR -5]"。 我有刷新 FPGA、 但以太网指示灯仍然熄灭。 我的计算机的以太网支持速度为1 GPS、并且我的计算机具有正常的家庭宽带连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确认、您是否正在通过从第22页开始的 DCA1000用户指南中确认的方法刷写 FPGA?  

    https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf?ts=1658327514395

    所有 DCA1000开关都与此处显示的图像相匹配? 您正在使用 Lattice Diamond 编程器工具? 有许多步骤需要刷写、因此我要确保所有步骤都已成功完成。

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我确信我通过第22页的 DCA1000用户指南中确认的方法来刷写 FPGA。 刷写 FPGA 的结果如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、DCA1000仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时、我唯一能想到的其他事情是尝试不同的以太网电缆和不同的计算机。 如果所有这些都失败了、请告诉我。

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过另外两根 PC 和以太网电缆、  DCA1000仍然无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、 我联系了客户服务中心并申请更换。 请帮助我确定设备是否有缺陷。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 FPGA 之外、您是否能够使 SPI/UART 正常工作? 请查看下面随附的指南、了解如何执行该操作。 您的设置的最终图片将非常有用、只是为了最终确认开关是否与我在图片中显示的相同、我们在这里的另一个主题 中进行了说明:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1117083/iwr6843isk-i-got-iwr6943isk-dca1000evm-without-mmwaveicboost-when-load-bss-fw-in-mmwave-studio-it-showed-download-fw-failed-with-error--1/4146428

    此致、

    Pedrhom Nafisi

    e2e.ti.com/.../3716.mmWave_5F00_sensor_5F00_raw_5F00_data_5F00_capture_5F00_using_5F00_DCA1000_5F00_68xx.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI/UART 正在工作。 这些样本匹配为"">e2e.ti.com/.../4146428"。  以太网指示灯仍然熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的图片中的 DCA 开关不正确。 您可以匹配此项并检查 FPGA 吗? 如果没有成功、请发送新图片。

    这是我的图像中的开关(仅开关5打开)

    这是图像中的开关(开关2和6 1)

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已调整开关、但 DCA1000仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、 我联系了客户服务中心并申请更换。 请帮助我确定设备是否有缺陷。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    继续提供客户服务、因为您的设置似乎正确、因此设备似乎需要更换。 给我带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Pedrhom Nafisi