请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR6843ISK 主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK-ODS、
各位专家、您好!
我的客户计划为 CPD 购买 AWR6843ISK 和 IWR6843ISK-ODS (从汽车工具箱购买)。 他们有两个问题:
1) 1)了解 AWR6843ISK 和 IWR6843ISK-ODS 具有不同的检测区域:
AWR6843ISK:3次原始检测
IWR6843ISK-ODS:2次原始检测
他们的理解是否正确?
2) 2)他们认为 IWR6843ISK-ODS 的传感器放置方式是车顶安装。 AWR6843ISK 屋顶 安装的传感器位置是否也是如此?
此致、
Ken