This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:适用于 CPD 的 AWR6843ISK 和 IWR6843ISK-ODS

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, AWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1116372/awr6843isk-awr6843isk-and-iwr6843isk-ods-for-cpd

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK-ODS

各位专家、您好!

我的客户计划为 CPD 购买 AWR6843ISK 和 IWR6843ISK-ODS (从汽车工具箱购买)。 他们有两个问题:

1) 1)了解 AWR6843ISK 和 IWR6843ISK-ODS 具有不同的检测区域:
AWR6843ISK:3次原始检测
IWR6843ISK-ODS:2次原始检测
他们的理解是否正确?

2) 2)他们认为 IWR6843ISK-ODS 的传感器放置方式是车顶安装。 AWR6843ISK 屋顶 安装的传感器位置是否也是如此?

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、  

    高架安装中的 ODS 演示可以执行3行检测。 但在某些方面存在一些限制。 ISK 也可以安装在车顶上、但可能需要对传感器配置进行一些更改、如高精度演示用户指南中所述。 在 Zigang 中循环、还要评论两个电路板的性能差异。  

    此致、  

    Sudharshan K N