请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT4001EVM 各位专家:
在有关两个 OPT4001YMNEVM 电路板的查询中、请您提供帮助、相同的问题:
我使用该软件(OPT4001YMNEVM_GUI.exe)来连接它们。
主板似乎工作正常、但是、当我想要配置光传感器时、我会遇到错误。
示例错误:操作 I2C 寄存器读取命令[REGRx01]失败。 错误代码为0xA
请参阅日志文件的附件。
我的问题是,它们是否都损坏了?
注意:由于传感器对 ESD 的敏感度很高、我非常小心处理它们。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.