This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001EVM:它们是否正常工作? 请参见日志文件

Guru**** 1482385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1115400/opt4001evm-are-they-working-or-not-see-log-file

器件型号:OPT4001EVM

各位专家:

在有关两个 OPT4001YMNEVM 电路板的查询中、请您提供帮助、相同的问题:

我使用该软件(OPT4001YMNEVM_GUI.exe)来连接它们。
主板似乎工作正常、但是、当我想要配置光传感器时、我会遇到错误。

示例错误:操作 I2C 寄存器读取命令[REGRx01]失败。 错误代码为0xA

请参阅日志文件的附件。

我的问题是,它们是否都损坏了?
注意:由于传感器对 ESD 的敏感度很高、我非常小心处理它们。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

e2e.ti.com/.../7144.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    您能否尝试使用此安装程序并告诉我它是否可以解决问题?

     e2e.ti.com/.../OPT4001YMNEVM_5F00_GUI.exe

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的回答。 我的客户确认这解决了他们的问题。

    希望 TI.com 上的 GUI 能反映此版本。

    谢谢你。

    Rds、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie、

    它们正在进行更新,应在几天内在线更新。

    最棒的

    Alex