Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TUSS4470, TDC1000, TUSS4440
主题中讨论的其他器件: TUSS4470、 TDC1000、 TUSS4440
我在使用 TDC1000-C2000EVM 时遇到一些突然的奇怪问题。 导致我出现问题的主要原因是、评估板仅在加载配置文件时生成正确的启动脉冲、然后在冻结之前继续读取飞行时间一小段时间。 我将一个示波器跨接在 Tx 接地端、这样我就可以准确地看到超声波换能器正在读取的内容、我认为示波器上的触发器发生了混乱、但我意识到这实际上是因为电路板完全停止发送 Tx 脉冲。 我的解决方案是在 GUI 中断开电路板、从计算机上拔下电路板、关闭程序、将其插回、然后重新打开程序。 当我这样做时,它将开始按预期工作一小段时间,然后冻结。 随着时间的推移、它只是停止生成任何发射信号、并且显然也没有从传感器接收任何信号。 我不确定这是否与驱动程序相关、因此我卸载并重新安装了驱动程序、尝试通过另一台计算机与主板连接、并尝试了多个其他换能器、但运气不好。 当它插入计算机时、似乎仍然有连接、因为寄存器可以编辑和读取、而不会出现任何问题。 我遇到的另一个与之相关的奇怪问题是、当我尝试测试 GUI 中的链路 LED 时、当 GUI 显示链路 LED 在电路板上时、显示其关闭、 当 GUI 显示链路 LED 应熄灭时、电路板会将其打开。 我最近才开始遇到这种情况、因为我开始遇到生成传输信号的电路板问题。 如果有人以前经历过这种情况、或对可能导致这种情况的原因有任何想法、请告诉我!
P.S.我尝试使用评估板来测量单静态配置下的液位、我在前面的许多论坛中看到、TUSS4440/TUSS4470 EVM 可能是一款更适合此用途的评估板、但我自那时起就尝试使用 TDC1000 已经订购过、在购买任何其他产品之前、正在寻找概念证明。