This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:评估板不会生成启动脉冲、包括其他奇怪的问题。

Guru**** 2550130 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TUSS4470, TDC1000, TUSS4440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1114291/tdc1000-c2000evm-evaluation-board-will-not-generate-start-pulse-including-other-weird-issues

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TUSS4470TDC1000TUSS4440

我在使用 TDC1000-C2000EVM 时遇到一些突然的奇怪问题。 导致我出现问题的主要原因是、评估板仅在加载配置文件时生成正确的启动脉冲、然后在冻结之前继续读取飞行时间一小段时间。 我将一个示波器跨接在 Tx 接地端、这样我就可以准确地看到超声波换能器正在读取的内容、我认为示波器上的触发器发生了混乱、但我意识到这实际上是因为电路板完全停止发送 Tx 脉冲。 我的解决方案是在 GUI 中断开电路板、从计算机上拔下电路板、关闭程序、将其插回、然后重新打开程序。 当我这样做时,它将开始按预期工作一小段时间,然后冻结。 随着时间的推移、它只是停止生成任何发射信号、并且显然也没有从传感器接收任何信号。 我不确定这是否与驱动程序相关、因此我卸载并重新安装了驱动程序、尝试通过另一台计算机与主板连接、并尝试了多个其他换能器、但运气不好。 当它插入计算机时、似乎仍然有连接、因为寄存器可以编辑和读取、而不会出现任何问题。 我遇到的另一个与之相关的奇怪问题是、当我尝试测试 GUI 中的链路 LED 时、当 GUI 显示链路 LED 在电路板上时、显示其关闭、 当 GUI 显示链路 LED 应熄灭时、电路板会将其打开。 我最近才开始遇到这种情况、因为我开始遇到生成传输信号的电路板问题。 如果有人以前经历过这种情况、或对可能导致这种情况的原因有任何想法、请告诉我!

P.S.我尝试使用评估板来测量单静态配置下的液位、我在前面的许多论坛中看到、TUSS4440/TUSS4470 EVM 可能是一款更适合此用途的评估板、但我自那时起就尝试使用 TDC1000 已经订购过、在购买任何其他产品之前、正在寻找概念证明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    感谢您在传感论坛上发帖! 感谢您提供的详细信息、似乎用户过去曾遇到过类似问题、但我们没有得到太多的确认来确定我们是否能够解决他们的问题: e2e.ti.com/.../tdc1000-c2000evm-gui-board-freeze-after-some-time-or-after-some-settings-changes

    他们的配置文件在我们的末尾似乎有问题、但我们无法复制冻结问题。 也许可以尝试在链接线程的末尾上载配置文件、看看您是否可以观察到正在从器件传输的 TX 信号。

     至于链路 LED、您是否曾在 GUI 中尝试单击"Reset C2000"选项以重置板上的 C2000 MCU? EVM 上安装的 C2000电路板可能存在一些问题、这可能是器件未按预期做出响应的原因。 我在对 LED 进行几次读取后遇到了相同的问题、 从本质上来说、复位 C2000板将始终启用 LED、因此无论何时我将其设置为"打开"、但它将具有相反的行为、您都可以通过将其设置为打开并复位 C2000板来纠正该行为。

    TDC1000-C2000EVM 是一款较旧的硬件、器件有点不太像、因此使用起来不那么简单、很抱歉您遇到了一些问题。 TUSS44x0器件无疑更易于使用。 有关液位测量的快速问题是、这些测量是通过空气耦合还是通过水箱耦合来执行?

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的所有信息! 对于液位测量、我尝试通过容器进行水耦合、但将来可能会使用空气耦合进行测试。 我查看了您包含的论坛链接、它显然与我遇到的问题相同、 我一直在处理论坛末尾链接的配置文件、加载该文件后、它似乎会传输几个周期并再次停止。 当我在论坛中的配置文件之后加载自己的配置文件时、它会再次运行几个周期、然后停止。 您为 LED 和 C2000提供的解决方案立即起作用、但它显然与 TDC1000的问题无关。 如果有人对这是硬件问题还是软件问题有一定的了解、这会有所帮助。 我也可以开始研究 TUSS44x0器件、以便如果这个问题看起来没有解决方案、我可以订购必要的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liam、

    感谢您分享一些信息。 您是否知道要尝试感应的容器材料? 通常情况下、塑料的工作效果最佳、因为超声波能量更容易通过塑料耦合并在容器内移动。 对于金属、我们建议使用软金属、因为金属可能是超声波能量的难介质、导致大量能量有时会反射、并显著衰减通过容器的实际能量。 在这些情况下、通常需要更高的电压、但当然、这一切取决于在油箱内测量的材料、厚度和距离。

    当脉冲停止传输时、您是否尝试使用 TDC1000的 RESET 按钮来查看这是否有助于器件复位? 之后您需要重新配置器件、因为我认为它会复位并返回到默认寄存器。 但是、我倾向于软件(固件或 GUI 软件)可能会导致这种行为、因为我们以前在使用自己的评估模块或任何现场外的器件时都没有观察到这种情况。

    不管怎样、都值得开始了解 TUSS44x0系列器件、因为我们通常会推荐这些器件而不是 TDC1000。 它们包含一个对数放大器作为系统 AFE 的一部分、因此更容易测量附近或远的回波。 如果您喜欢该器件的简单性、即一旦回波达到阈值、TUSS44x0就会产生信号、因此您不必担心对器件原始数据进行采样并通过进行处理、则可以始终将器件设置为像 TDC1000一样工作 系统。

    最棒的

    Isaac