请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC3114 大家好、
LDC 系列能否在 LCD 显示屏内部工作? 客户在显示屏中只需要4至8点触摸、因此对电感式触摸传感器感兴趣。
此致、
Hayashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hayashi、您好!
使 LDC 在 LCD 显示屏中工作取决于传感器的机械实现。 传感器线圈需要金属目标进行交互以产生按钮按压。 如果显示屏后面可以有一个金属目标、并且有足够的运动来移动金属(根据按钮设计只需要几微米)、则实现此操作不会出现问题。
如果要对 LDC3114执行八个触摸按钮、建议使用两个与 TIDA-060039 实现方式类似的器件。 此参考设计中的 I2C 开关允许每个 LDC3114在所有按钮上持续运行其基线跟踪算法。
此致、
Justin Beigel