This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114:LCD 显示屏内部的用例

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1114215/ldc3114-use-case-of-inside-of-lcd-display

器件型号:LDC3114

大家好、

LDC 系列能否在 LCD 显示屏内部工作? 客户在显示屏中只需要4至8点触摸、因此对电感式触摸传感器感兴趣。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!  

    使 LDC 在 LCD 显示屏中工作取决于传感器的机械实现。 传感器线圈需要金属目标进行交互以产生按钮按压。 如果显示屏后面可以有一个金属目标、并且有足够的运动来移动金属(根据按钮设计只需要几微米)、则实现此操作不会出现问题。

    如果要对 LDC3114执行八个触摸按钮、建议使用两个与 TIDA-060039 实现方式类似的器件。 此参考设计中的 I2C 开关允许每个 LDC3114在所有按钮上持续运行其基线跟踪算法。  

    此致、  

    Justin Beigel