This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:设备的 ESD

Guru**** 1647880 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114, LDC2114EVM, FDC2114EVM, LDC2114, LDC1314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1109689/ldc2114evm-esd-from-an-equipment

器件型号:LDC2114EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2114FDC2114EVMLDC2114LDC1314

当打开电气设备时、"传感解决方案 EVM GUI"显示"未连接"到 设备附近的 LDC2114LDC。  

之后、我无法在 传感解决方案 EVM GUI 的数据流窗口中看到 DATA0/1/2/3的正确输出。

顺便说一下、LDC2114LDC 连接到300mm 2条线路和10uF 线圈 I、并连接到 USB 电缆和笔记本电脑。

当然、我认为这是由设备的 ESD 造成的。   

您是否曾遇到过这种现象?

您认为 EVM 中的哪些电路受到阻尼?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件具有抗 EMI 的能力、但处理或 EMI 冲击始终可能导致损坏。

    在我们假设 EVM 受到损坏并放弃之前、我们先尝试一些操作。

    1. 检查 EVM (USB 连接的位置)的 MCU 部分上的绿色 LED 指示灯是否亮起。  
      如果未亮起、则说明 EVM 的该部分或 USB 连接存在问题。

    2. 卸载并重新安装传感解决方案 EVM GUI 软件、然后重试连接到 FDC2114 EVM。

    3. 如果项目1或2使 GUI 显示 EVM 已"连接"、但 GUI 运行不正常、请尝试 使用 GUI 更新 FDC2114的固件。
      为此、请连接 EVM、启动 GUI、转至菜单/固件、单击向上箭头、然后在弹出窗口中导航至  
      C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\EVM Firmware\FDC2114 (如果您将 GUI 软件安装在默认位置)。
      单击文件 EVM_FDC2114.txt 并选择 Open、然后在 GUI 中单击 Upload Firmware、您的此器件 GUI 固件将更新。  
      如果 GUI 未显示 EVM 已连接、则 EVM 可能存在问题。

    请尝试这些步骤、并告知我们其进展情况。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller

    感谢您的回复!

    首先、我不知道 FDC2114。 我只有 LDC2114EVM。  FDC2114EVM 是否与 LDC2114EVM 相同?

    此致、

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murakami 道歉。

    我打算键入 LDC2114。 我的错误、但它不会改变我之前消息中的步骤。
    此外、EVM 也不同。  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、 我将很快尝试您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试了您的3个步骤、结果如下所述、

    卸载前、绿色 LED D2和 D11亮起。

    2.我卸载并重新安装了它。

    3.上传固件前>> EVM 已"连接"、且 DATA0/1/2/3波形始终为0。

      上传固件后>> EVM 仍处于"连接状态"且红色 LED D12亮起几秒钟、DATA0/1/2/3 波形为0或0/1。  

    我可以再获得您的建议吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murakami、

    在更新固件并重新启动 GUI 之前、我的 EVM 也没有绘制数据。
    更新固件并重新启动 GUI 后、数据开始绘图大约需要20秒。

    您是否已将传感线圈连接到 EVM? 如果您有、它的频率是多少?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是的、我将一些线圈连接到 EVM、它们是10uH 或20uH。  我不会触摸 EVM 上的任何谐振电容器。

    此致、

    Murakami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murakami、

    您能否 使用示波器查看传感器波形?
    如果是、直流电压、峰峰值电压和频率是多少?
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是的。 我参考 COM 查看了 INN 引脚的波形

    适用于20uH 线圈、1.64Vpp 和1.9MHz  

    适用于10uH 线圈、1.88Vpp 和3.57MHz

    它们看起来幅值更大、 频率更低。

    此致、

    Murakami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murakami、

    是否可以检查线圈的自谐振频率?
    假设 EVM 上的谐振电容器仍然为47pF、与线圈电感相比、测量的频率看起来有点低。

    此外、是否可以向该线程添加线圈波形的快照?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我再次观察到波形并保存了2个快照。

    对于20uF 线圈、TEK00003.TIF 为2.94898MHz 和1.6Vpp。   

    对于 10uF 线圈、TEK00007.TIF 为3.80084MHz 和1.9Vpp。

    它们不同于我在前一条消息中写入的数据。 我不知道原因。

    但我认为这次的数据更可靠。   

    顺便说一下、有2个 LDC2114EVM 似乎因 ESD 而损坏。

    这2个快照是从不同的 EMV 获取的。

    此致、

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murakami、

    感谢您将 波形图像上传到此主题。
    波形的频率 是可以的、但我不确定振幅。
     是在 INx 和 COM 之间测量的信号还是在 INx 和 GND 之间测量的信号?

    此外、您是否会尝试调整 SENSORx_CONFIG 寄存器中的 RPX 位以查看它是否会更改波形振幅、并将结果发布到此线程?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我想知道频率为何正常。

    输入电容 总值为~70pF (47pF (在 EVM 上)+ 17pF (CIN)+ 12pF (探头))  

    因此、对于10uF、频率应为~6.0MHz、 对于20uH、频率应为~4.3MHz。 我是对的吗?  

    信号是在   INX 和 COM 之间测得的。

    为了调整 RPX、 在测量它之前、我还想知道振幅和 RPX 之间的关系。

    无论如何 、我无法根据需要控制 GUI、但我在此  站点中提到"LDC2114EVM:无法通过感应 GUI 配置 LDC2114EVM"。

    GUI 中数据流中的 DATAx (连接到10uF 或20uF)仍为0/-1或0。

     

    此外、我想知道 LDC2114和 LDC1314之间的 ESD 额定值差异。

    对于 LDC2114、HBM 1KV/CDM 250V、对于 LDC1314、HBM 2kV/ CDM 750V

    您能告诉我输入电路中 ESD 的区别吗?

       

    此致、

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murakami、

    我说频率是可以的、这意味着它们在数据表中发布的范围内。
    他们不同意 LC 计算。

    您的线圈是否知道自谐振频率?
    这是不带电容器的线圈的谐振频率。
    它可能在线圈规格中、可能列为"SRF"。  
    如果这是不可能的、可以测量它吗?
     LC 计算可能不同、因为 LC 谐振接近线圈的自谐振频率。
    我们建议 LC 谐振频率小于线圈自谐振频率的25%-35%。

     此处提供了有关测量 Rp的应用手册。
    我们没有确切的 Rp 和振幅公式。
    LDC2114根据传感器的 Rp 和 SENSORx_CONFIG 寄存器的 RPX 位自动进行幅度调整。
    如果 RPX 位与实际的传感器 RPX 不一致、我不确定传感器波形将是怎样的。
    例如、如果传感器 RPX 为350欧姆、但 RPX 位为"1"、则振幅可能不是建议的值。

    ESD 电路是 为引脚上 ESD 放电产生的电流提供路径的二极管。  
    二极管参数经过优化、可在不干扰引脚正常运行的情况下提供所需的 ESD 保护。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    10uH 时 SRF 为20MHz、20uH 时为12.5MHz。

    因此、对于10uH、寄生电容为6.3pF、为8.1pF。

    我不认为 寄生电容器会在很大程度上改变频率。

    要更改 Rp、我必须知道使用 GUI 更改寄存器的正确过程

    是否有手册可以肯定地更换电阻器?

    此致、

    Murakami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murakami、

    更改 Rp 范围的最简单方法是在 GUI 配置页面上、方法是在通道设置表的 Rp 列中选择两个选项之一。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对于先前测量中的 Rp、350< Rp < 4K 欧姆。

    更改800<Rp<10k 欧姆后、   

    对于20uH、请勿振荡、

    对于10uH、振幅和频率没有变化。  

    我还想知道如何检查电阻器 Rp 是否正确变化。

    (有时 Rp 会自行返回原始值...)   

    无论如何、我想听听您对这些 EVM 中 EDS 损坏的看法。

    还想知道如何提高外部 ESD 抗扰度。  

    此致、

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要更改 Rp 寄存器设置、请确保在更改任何设置之前先将 EVM 置于配置模式:  

    要检查 Rp 值的变化、您可以检查 GUI 的"Registers"选项卡或关闭 GUI 并重新打开、而不会切断 EVM 的电源、因此必须从器件重新读取配置选项卡中的值。  

    我还对如何测量传感器波形做了几个注释。 您应该使用示波器探针在 INX 和 GND 之间进行测量。  除非您使用差分探头、否则大多数示波器 GND 都连接到接地 GND、如果通过这种方式连接、则会将 COM 引脚连接到 GND。 此外、您还可以通过在传感器 INx 和示波器探针之间添加一个1k Ω 电阻器来去耦示波器探针的电容。 这将防止探头对振荡频率产生影响。  

    关于外部 ESD 抗扰度、中的应用类型是什么、在什么用例中、您希望 ESD 超出数据表中的规格会成为一个问题?  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justine、

    感谢您的评论。

    对于更换的电阻器、我通常无法更换电阻器。

    我认为在更换了残留物后需要等待一些时间。 我是对的吗?   

    如果是、您是否知道等待时间有多长?

    为了测量波形、数据表中的测试条件为"在 INN 引脚上测量、以 COM 为基准"。  

    是这样吗?   

    如果我使用   基准 GND 引脚在 INN 引脚上测量、典型振幅是多少? (仍然是0.9Vpp?)

      

    对于 ESD、我无法在此论坛中告诉应用。

    我认为 、如果我将 LDC 用于该应用、我们需要 NDA 和机密通信。

    您能告诉我贵公司的机密问题指南吗?

    此致、

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要写入寄存器、您需要等待器件 RDY_TO_WRITE 位(在状态寄存器中)变为高电平。 数据表的第7.3.6节详细介绍了该过程:  

    传感器 Vpp 电压以 COM 为基准、但在示波器上进行测量时、需要确保不要将 COM 连接到示波器的 GND。 我们建议将示波器探头连接到连接到 INN 的1k Ω 电阻器(以对探头电容进行去耦)、并将示波器 GND 连接到电路板 GND。 测量的振幅可能会受到1kOhm 电阻器的影响、但查看频率更重要。 下面是 LDC2114所有4个通道的波形示例:  

    对于一般 ESD 抗扰性、必须采用适当的布局和良好的电路板处理程序。 可以在传感器布线上添加外部 ESD 二极管、但我们通常不建议这样做、因为外部二极管具有会影响传感器性能的交流电阻。  

    如果我们需要进一步讨论机密详细信息、我可以向您发送直接消息请求、我们可以在不使用公开线索的情况下进行讨论。  

    此致、  

    Justin Beigel