主题中讨论的其他器件:FDC2114、 FDC2114EVM、 LDC2114、 LDC1314
当打开电气设备时、"传感解决方案 EVM GUI"显示"未连接"到 设备附近的 LDC2114LDC。
之后、我无法在 传感解决方案 EVM GUI 的数据流窗口中看到 DATA0/1/2/3的正确输出。
顺便说一下、LDC2114LDC 连接到300mm 2条线路和10uF 线圈 I、并连接到 USB 电缆和笔记本电脑。
当然、我认为这是由设备的 ESD 造成的。
您是否曾遇到过这种现象?
您认为 EVM 中的哪些电路受到阻尼?
谢谢、