请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944 您好!
我的客户没有用于测试的 DCA1000、他们在启用 LVDS 流的情况下运行演示、使用逻辑分析仪测量 LVDS 引脚上的信号、但无法检测 LVDS 引脚的信号输出。当演示使用 DCA1000在我的环境中运行时、它能够很好地捕获原始数据。
客户的上述测试方法是否可行? 它是否能够在不连接到 DCA1000的情况下检测 LVDS 引脚上的信号?
期待你的答复,如果你不清楚,请告诉我,谢谢。
Andy