This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:无法使用逻辑分析仪检测 LVDS 上的信号

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1112057/awr2944-cannot-detect-signal-on-lvds-using-logic-analyzer

器件型号:AWR2944

您好!

我的客户没有用于测试的 DCA1000、他们在启用 LVDS 流的情况下运行演示、使用逻辑分析仪测量 LVDS 引脚上的信号、但无法检测 LVDS 引脚的信号输出。当演示使用 DCA1000在我的环境中运行时、它能够很好地捕获原始数据。

客户的上述测试方法是否可行? 它是否能够在不连接到 DCA1000的情况下检测 LVDS 引脚上的信号?  

期待你的答复,如果你不清楚,请告诉我,谢谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    逻辑分析仪是否 配置为3.3V LVCMOS 信号电平?  这对 LVDS 信号不起作用、LVDS 和 LVCMOS 信号的电平不同。 请参阅数据表以了解电气级别。

    此致、

    Vivek