请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944EVM Thread 中讨论的其他器件:AWR2944
您好!
我想在 CCS 中导入 AWR2944 TDM/DDM 演示、并查看源代码如何与 AWR2944配合使用或修改代码并进行编译。
我可以通过遵循毫米波 MCUPLUS SDK 用户手册来调试工程、但导入工程失败。
我可以导入 DPL 演示或 hello 工程、因此我想我的 CCS 中没有问题。
您能帮我如何导入演示吗?
Br、Donghyun。