This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何将 AWR2944演示源代码项目(TDM/DDM)导入 CCS

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1108848/awr2944evm-how-to-import-awr2944-demo-source-code-project-tdm-ddm-into-ccs

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2944

您好!

我想在 CCS 中导入 AWR2944 TDM/DDM 演示、并查看源代码如何与 AWR2944配合使用或修改代码并进行编译。

我可以通过遵循毫米波 MCUPLUS SDK 用户手册来调试工程、但导入工程失败。

我可以导入 DPL 演示或 hello 工程、因此我想我的 CCS 中没有问题。

您能帮我如何导入演示吗?

Br、Donghyun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、毫米波 MCUPLUS SDK 未为演示提供 CCS 项目。

    我建议创建一个与毫米波 SDK 3.5演示的工业工具箱中提供的内容类似的 CCS 项目规范。

    mmWave_industrial_toolbox_4_9_0\labs\out_of _box_demo\18xx_mmWave_sdk\src

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这意味着 AWR2944演示不是使用 CCS 开发的。对吧?

    这有什么原因吗? 我只是很好奇。