This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:SEU 横截面信息请求

Guru**** 1118110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431, TMP461, TMP461-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1110278/tmp431-seu-cross-section-info-request

器件型号:TMP431
主题中讨论的其他器件: TMP461TMP461-SP

你(们)好。

查找器件的 SEU 横截面(单位通常类似于 n.nx10^-15 cm^每位2)。  似乎该器件是 COTS、未经过 SEU 测试、不确定 TPM461的数据是否可用作"相似性"标准?

此致、

Quynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP461-SP 在 TMP431不符合辐射标准的情况下专门进行辐射测试。 TMP431设计与 TMP461无关。 您必须选择 TI 的抗辐射产品才能获取所需信息。

    www.ti.com/.../products.html

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢任。  我知道 TMP431不符合辐射标准、但我们正在尝试为我们的客户之一认证现有的辐射产品...因此、逐步采用 TMP461不是一个选项。  我的问题是、如果我们根据"相似性标准"对 TMP431使用 TMP461的辐射数据、这是否合理?

    谢谢、

    Quynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、TMP461是基于不同技术构建的不同设计。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢任。

    周末愉快!

    Quynh