请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP431 主题中讨论的其他器件: TMP461、 TMP461-SP
你(们)好。
查找器件的 SEU 横截面(单位通常类似于 n.nx10^-15 cm^每位2)。 似乎该器件是 COTS、未经过 SEU 测试、不确定 TPM461的数据是否可用作"相似性"标准?
此致、
Quynh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMP461-SP 在 TMP431不符合辐射标准的情况下专门进行辐射测试。 TMP431设计与 TMP461无关。 您必须选择 TI 的抗辐射产品才能获取所需信息。
谢谢、
任