This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114:选择谐振 L 和放大器时的设计权衡;C

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1107680/fdc2114-design-tradeoffs-when-selecting-resonant-l-c

器件型号:FDC2114

您好!

抱歉、如果这个问题有点宽泛。 我在位置感应机器人应用中使用 FDC2114、在该应用中、我有两个电极彼此滑动、形成可变电容器(标称值为10s pF) 它与 X 或 Y 中的附加物位置成正比。这里 的两个主要设计驱动因素是重量和位置精度。

从重量的角度来看、我希望使谐振回路电感器的物理尺寸尽可能小、但这会限制我的最大电感值并增加串联电阻。 由于这会降低我的 Q 因子、我怀疑我会受到电容精度和灵敏度方面的影响。

长话短说、当我选择 L 和 C 值来设置我的谐振频率时、为了获得最准确/敏感的设计、同时尽可能减小磁性元件的重量、我需要考虑哪些因素?

谢谢、

Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、  

    LC 振荡电路的电容将改变传感器的电容变化对传感器频率的影响程度。 如果 LC 振荡电路上的电容较小、 则传感器中的漂移会导致传感器频率发生更大的漂移、从而提供更有效的分辨率。 在选择电感器时、您可以使用此功能来帮助设置 LC 振荡电路的工作频率、但请确保传感器频率低于电感器的 SRF:  

    如果您要最大程度地减小电感器、还必须记住10MHz 的最大传感器频率。 Q 因子过低可能会导致分辨率降低、因为传感器频率测量可能会增加噪声、所以您的陈述正确。 如果您可以将 Q 系数保持在10以上、则这不应该是问题。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin!

    是的、大家都有道理、感谢大家的明确回答。 我将选择 LC 振荡电路上的电容以获得所需的灵敏度、然后选择 L 以保证 I 保持在可接受的传感器频率范围(10kHz 至10MHz)内。

    由于我尝试最大程度地减小 L、C 可能需要增加以使 Fsensor 保持在10MHz 以下、这将降低我的灵敏度。 为了解决这一问题、我可能会增大传感器电极的物理尺寸、以增加其在移动过程中的电容变化。

    谢谢、

    Parker