This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:ROS 驱动器丢弃消息

Guru**** 2543570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104398/iwr6843aopevm-ros-driver-dropping-message

器件型号:IWR6843AOPEVM

我发现 ROS 驱动程序有丢弃消息的趋势、我想它可能与过热有关?

我运行了2组数据收集、仅以两种不同的安装配置运行雷达。 请看此处两者的比较、第一个显然有很多丢弃的消息



除了运行时间之外、这两组装置之间的唯一区别是安装配置。 顶部数据集以3D 打印案例的形式安装在一对支柱上:

而较低的数据集是在传感器位于桌子顶部时捕获的、传感器"暴露"在环境中


这可能是发热问题吗? 我们应该如何解决这种采样不一致的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些捕获在每个方案中运行了多长时间? 错误开始需要多长时间? AOP 器件确实需要在热管理方面进行一些思考(如此处所述)、但我想这需要很长时间才能出现任何问题。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您查看第一个图像、您可以在顶部看到时间戳、则删除的邮件的第一个实例将在大约30秒后发生。

    如果我使用的是 EVM、我认为这会很好、在图11链接的文档中、可以看到、即使没有散热器、我也应该低于最高温度。

    那么、一切都应该像现在一样好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Morten Nissov、

      它可能不是由温度引起的(最高温度限值为105°C)、它不太可能达到该高温。

    这也可能是由于 UART 最大数据速率限制、具体取决于占空比和对点数的检测、雷达发送的数据点可能会影响 UART 支持的最大数据速率。 如果检测到过多的反射、则点数可能会增加、并且可能会限制数据传输的容量、数据包可能会丢失。  

    您可以减小占空比或检测阈值以减少反射数量、从而降低点云密度、从而降低 UART 可以处理的数据速率、然后提高封装压降率。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有办法监控数据包大小并验证原因?

    我同意它似乎不太可能达到105摄氏度、但我再次尝试从底座收集数据、这次是与外部风扇一起收集数据、这次数据似乎更加一致。

    也就是说、散热器的触感也很高、不舒适。

    编辑:请注意、这是一个较小的丢弃消息案例。 我们还遇到了几个情况、其中雷达一次将丢失消息10秒、或者在运行过程中完全崩溃、而不会向 ROS 终端打印任何内容。 此时关闭节点会导致"" escalating to SIGTERM

    Edit2:出于好奇检查了占空比、我使用演示可视化工具进行配置、因此我认为一切都应该正常。 ROS 驱动器输出:



    如果我错了、对吧、但这应该意味着我的占空比为16%? 由于占空比=(128线性调频脉冲* 130us)/(100ms)

    编辑3:仅为方便起见、下面是我使用的配置文件:

    % ***************************************************************
    % Created for SDK ver:03.05
    % Created using Visualizer ver:3.5.0.0
    % Frequency:60
    % Platform:xWR68xx_AOP
    % Scene Classifier:best_vel_res
    % Azimuth Resolution(deg):30 + 30
    % Range Resolution(m):0.214
    % Maximum unambiguous Range(m):10.95
    % Maximum Radial Velocity(m/s):3.84
    % Radial velocity resolution(m/s):0.06
    % Frame Duration(msec):100
    % RF calibration data:None
    % Range Detection Threshold (dB):15
    % Doppler Detection Threshold (dB):15
    % Range Peak Grouping:disabled
    % Doppler Peak Grouping:disabled
    % Static clutter removal:disabled
    % Angle of Arrival FoV: Full FoV
    % Range FoV: Full FoV
    % Doppler FoV: Full FoV
    % ***************************************************************
    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 15 7 0
    adcCfg 2 1
    adcbufCfg -1 0 1 1 1
    profileCfg 0 60 115 7 15 0 0 100 1 64 9142 0 0 158
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
    chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4
    frameCfg 0 2 128 0 100 1 0
    lowPower 0 0
    guiMonitor -1 1 1 0 0 0 1
    cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 0
    cfarCfg -1 1 0 8 4 4 1 15 0
    multiObjBeamForming -1 1 0.5
    clutterRemoval -1 0
    calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
    extendedMaxVelocity -1 0
    lvdsStreamCfg -1 0 0 0
    compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0
    measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    CQRxSatMonitor 0 3 4 19 0
    CQSigImgMonitor 0 31 4
    analogMonitor 0 0
    aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90
    cfarFovCfg -1 0 0 10.97
    cfarFovCfg -1 1 -3.2 3.20
    calibData 0 0 0
    sensorStart
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以尝试降低帧速率、看看这是否有用。  

    此外、为了降低所有功耗、您还可以探索采用低功耗模式  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALNwx9A2x.o5T7wR85tZlQ__VLyFKFf__LATEST

    有关低功耗模式的更多详细信息、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/swra689/swra689.pdf

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是不明白这里可能会有什么问题吗? 似乎热量是问题所在、但考虑到我应该很好地处于传感器的工作范围内、这似乎很奇怪。

    如果它的额定占空比高达50%、尤其是我尝试在标准散热器的背面添加一个额外的散热器。 我只是很难看到如何使用 额外的散热器来运行16%的占空比、并且仍然在某种程度上遇到了在使用标准散热器时、应可将占空比提高50%的单元上的热量问题。

    我们是否可以做些什么来进一步检查它? 考虑到配置的保守程度、我认为它应该在当前状态下工作。 您建议我如何验证问题的根源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morten、  

    快速问题:您在3D 打印案例中和之外使用的是相同的 EVM?

    谢谢、

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我只是将同一个装置从3D 打印底座中取出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议采取以下行动:

    以低功耗模式运行设备、查看问题是否仍然存在。 如果问题仍然存在、在这种情况下、检测到的反射过多可能会变得更高、并且可能会限制数据传输的容量、数据包可能会丢失、这是 Chedin 建议的。

    希望这对您有所帮助。

    -Sharef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低功耗模式是否存在任何性能缺陷?

    关于数字反射、是否存在取决于配置的理论限制? 是否有办法监控数据传输? 是否有办法限制传感器的反射次数?

    此外、TI 是否提供了一些资源来解决与先前问题相关的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、即此数据传输容量限制。 这是在雷达上还是由于它所连接的计算机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于低功耗模式、请参阅以下应用手册。 您将在 AOP 和非 AOP 器件上找到所需的所有信息:
    下面您可以找到应用于开箱即用演示框架的低功耗演示代码
     
    对于数据传输速率、这将受到已设置的 UART 波特率的限制。 在某些配置中、可能会根据对象列表和相应数据(距离、多普勒、角度)而超过 UART 最大限制、并可能导致数据包丢失。
    希望这对您有所帮助、
    -Sharef
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    关于数据速率、我在启动文件中设置了以下参数

    <param name="data_rate " value="921600"/>

    那么、我想它是以最大波特率运行的吗? 可能开箱即用演示或 ROS 驱动程序正在发布不必要的信息?

    我在该字段中看到了一些工作、其中列出了"最大扫描尺寸"、例如 https://link.springer.com/article/10.1134/S2075108721040039中的256个对象。 计算或考虑这一点是否相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morten、

    让我们将此问题脱机。 我将就此向您发送一封电子邮件。

    谢谢。

    -Sharef