This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:有关“速度扩展问题”的 AWR2243级联 MATLAB MIMO 示例

Guru**** 2549540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104829/awr2243-awr2243-cascade-matlab-mimo-example-about-speed-expansion-problem

器件型号:AWR2243

尊敬的 TI:

   在4chip_cascade_MIMO_example,中、MATLAB 程序提供了最大速度扩展算法。 关于算法过程、我有以下问题:

1)  程序使用“重叠天线信息” 来获取多普勒指数值,并将多普勒指数馈送到“DopplerInd”。  同时,该程序还使用“角度 FFTSNR 方法”获取多普勒指数值,将多普勒指数馈送到 “dopplerInd_FFT”。    在程序中、使用"重叠天线信息"、不处理"角度 FFTSNR 方法"的值。 这两者之间的区别是什么。

2)在实际过程中、存在"重叠天线信息"获得的多普勒指数值与"角度 FFTSNR 方法"获得的值不同、误差主要为1。   为什么会出现这种情况? 哪一项结果最准确? 如果 FFTSNR 方法不准确、导致偏置的原因是什么?

3)如果天线阵列中没有重叠的天线信息, “重叠天线信息” 方法是否失败? 另外  ,实施“重叠天线信息”方法还需要多少个重叠天线?

期待您的回复。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       您是否正在尝试使用级联 EVM 评估上述算法? 从软件角度来看、您可以自由地实施自己的算法、只要我知道虚拟天线阵列的总数不包括重叠天线。 因此、贡献元件不是总 TX 和 RX 的乘积、而是没有重叠天线。

    重叠的天线信息用于删除冗余数据、而 SNR 实际上无关紧要、冗余元件无关。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       也许我没有足够清楚地表达自己、我会再次重新安排问题。  当我使用 TI 级联 EVM 和支持的 MATLAB 程序时、我对 MATLAB 中的速度扩展算法有疑问。

      在 4chip_cascade_MIMO_example MATLAB 中、 为了实现速度扩展、使用了重叠天线方法,、然后 输出获得的多普勒指数值并将其用于求解速度。如图1所示。

                        图1.

      同时、在速度扩展部分、程序还使用 FFTSNR 方法通过比较峰值,来获得另一个多普勒指数值、如图2所示。

                     图2.

     在程序中、使用"重叠天线信息"、不处理"角度 FFTSNR 方法"的值。  根据上述说明、我的问题如下:

    1) 1)为什么不使用“FFTSNR 方法”中的多普勒指数进行速度估算?  FFTSNR 算法获得的多普勒指数是否不准确?

    2 μ s 在)过程中、存在"重叠天线信息"获取的多普勒指数值与"角度 FFTSNR 方法"获取的多普勒指数值不同  的情况、这两个值​​不相同、但更准确吗?

    3)  使用重叠天线方法算法的必要条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        请在下面找到答案。

    1. 为什么不使用“FFTSNR 方法”中的多普勒指数进行速度估算?  FFTSNR 算法获得的多普勒指数是否不准确?

    当同一距离/多普勒箱中只有一个目标时、FFTSNR 方法起作用;基于重叠天线的方法没有此限制。 FFTSNR 方法的实现仅供参考。

    2 μ s 在)过程中、存在"重叠天线信息"获取的多普勒指数值与"角度 FFTSNR 方法"获取的多普勒指数值不同  的情况、这两个值​​不相同、但更准确吗?

           如上所述、重叠天线方法没有此限制。 但是、在统计方面、精度更有意义。  在某些情况下、任一种方法都会失败。

    3)  使用重叠天线方法算法的必要条件是什么?

          重叠天线对是在天线阵列设计阶段特意设计的。 如果没有重叠天线、则无法使用此方法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的回答。   我还有一个问题、希望得到您的回答。

    我们希望在 TI 的射频电路板上进行二次开发。  为了获得高角分辨率、需要减少天线重叠的数量。  根据您的答案、重叠天线的存在有助于解决速度模糊问题。  我的问题是:

    如果使用天线重叠方法、所需的重叠天线的最小数量是多少? 是否需要重叠的位置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          重叠和位置都需要考虑。 越圈越多、多普勒指数值范围与经济实惠的天线之间就越有一种折衷、而位置则是对扫描区域的定义。

    此致