尊敬的 TI:
在4chip_cascade_MIMO_example,中、MATLAB 程序提供了最大速度扩展算法。 关于算法过程、我有以下问题:
1) 程序使用“重叠天线信息” 来获取多普勒指数值,并将多普勒指数馈送到“DopplerInd”。 同时,该程序还使用“角度 FFTSNR 方法”获取多普勒指数值,将多普勒指数馈送到 “dopplerInd_FFT”。 在程序中、使用"重叠天线信息"、不处理"角度 FFTSNR 方法"的值。 这两者之间的区别是什么。
2)在实际过程中、存在"重叠天线信息"获得的多普勒指数值与"角度 FFTSNR 方法"获得的值不同、误差主要为1。 为什么会出现这种情况? 哪一项结果最准确? 如果 FFTSNR 方法不准确、导致偏置的原因是什么?
3)如果天线阵列中没有重叠的天线信息, “重叠天线信息” 方法是否失败? 另外 ,实施“重叠天线信息”方法还需要多少个重叠天线?
期待您的回复。
谢谢你