This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:长期漂移特性

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022, HDC2022EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1105280/hdc2022-long-term-drift-characterization

器件型号:HDC2022

大家好、

我正在寻找 HDC2022的长期漂移表征数据。有人能告诉我存储应用的长期漂移表征流程、比如捕获湿度传感器比较参考数据所需的数据记录器类型? 根据数据表、RH 湿度 容差为每年2-3%和0.25%的长期漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veera -  

    感谢您的发帖、欢迎使用 E2E!  

    长期漂移规格是通过对许多器件进行加速老化测试(BHAST)得出的。 此测试是我们在此处发布的摘要的一部分: https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800 (您可以输入任何 TI 器件型号)、对于 HDC2022、我也下载并随附在此处。  

    测试的数据日志通常只是控制器(在本例中为 I2C 控制器)到 PC 上逗号或制表符分隔文件的 UART 输出、用于 Excel 或 Spotfire。


    e2e.ti.com/.../HDC2022DEPR_2D00_18240005.pdf

    此外 、以下是有关此主题的白皮书、您可以阅读 以了解详情:https://www.ti.com/lit/wp/slyy210a/slyy210a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、感谢您的快速回复。

    我计划使用"HDC2022EVM"进行应用的长期漂移(可能需要几个月)测试。 我计划使用多 个 HDC2022EVM 模块进行此测试。是否可以确认 Windows 软件(GUI)支持多个器件并支持记录几个月的数据? 因此我可以购买 EVM。

    此致、

    Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vera:您测试的条件是什么? 我们可以为您节省一些时间。  

    此外、GUI Composer GUI 一次不支持多个 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我正在从事医疗项目、我们需要获取一些长期漂移的证据/数据(数据表中没有太多数据)、 因此、我们计划从少数样本中收集一些数据。我们正在尝试了解在4摄氏度(20-80% RH)下更换 HDC2022传感器以保持5%精度的频率。 我希望 TI 与 Siemens Healthineers 达成 NDA 协议、请告诉我您是否可以共享长期漂移数据、因此我将向您发送电子邮件。

    此致、

    Veera Pusala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Veera -  

    我实际上在下周与 Siemens 的一个部门就这个主题进行了电话联系-我现在将向您发送一封电子邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。 我的电子邮件 ID 是"veeravenkateswararao.pusala.ext@siemens-healthineers.com。  

    此致、

    Veera Pusala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我刚刚给您发送了一封电子邮件。