请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST-ODS Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
我已经下载了工业工具箱版本3_6_2、并尝试使用人员计数实验室。 控制台是空的、我做的一切都很好。
我遵循的步骤:
1.从人员计数文件夹刷新.bin 文件
2.关闭毫米波雷达并拆下 SOP2跳线、然后再次将其打开
3. 在打开毫米波可视化工具之前,先对这两个端口/dev/ttyACM0和/dev/ttyACM0授予权限
4.选择毫米波 SDK 版本
5.将配置发送到毫米波器件,我可以连接两个端口
6.按下 NRST 开关(SW2)。 之后、它会显示"Hardware Connected"
7.再次按 向毫米波器件发送配置。
8.但控制台为空。
我在哪里出了问题? 如果有人有任何想法、 请在评论中公布。
我是否需要将 AWR1642毫米波雷达放置在大约1-1.5米的高度以使其正常工作?
谢谢