This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:使用工业工具箱3_6_2的毫米波演示可视化工具进行人员计数实验室时、无法在控制台上看到任何内容

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1129640/awr1642boost-ods-cannot-see-anything-on-console-while-using-mmwave-demo-visualizer-for-people-counting-lab-from-industrial-tool-box-3_6_2

器件型号:AWR1642BOOST-ODS
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

 我已经下载了工业工具箱版本3_6_2、并尝试使用人员计数实验室。 控制台是空的、我做的一切都很好。

我遵循的步骤:

1.从人员计数文件夹刷新.bin 文件

2.关闭毫米波雷达并拆下 SOP2跳线、然后再次将其打开

3. 在打开毫米波可视化工具之前,先对这两个端口/dev/ttyACM0和/dev/ttyACM0授予权限

4.选择毫米波 SDK 版本

5.将配置发送到毫米波器件,我可以连接两个端口

6.按下 NRST 开关(SW2)。 之后、它会显示"Hardware Connected"

7.再次按 向毫米波器件发送配置。

8.但控制台为空。

我在哪里出了问题? 如果有人有任何想法、 请在评论中公布。

我是否需要将 AWR1642毫米波雷达放置在大约1-1.5米的高度以使其正常工作?

谢谢