This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM77:LM77CIMX-3/NOPB 与 LM77CIM-5/NOPB

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM77
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1130313/lm77-lm77cimx-3-nopb-vs-lm77cim-5-nopb

器件型号:LM77

尊敬的团队:

我想知道 LM77CIMX-3/NOPB 与 LM77CIM-5/NOPB 之间的区别。

根据以下 E2E 链接、-3表示3.3V、-5表示5V 输入。

但在数据表 运行额定值>注释4中、LM77的两个器件型号都将在3V 至5.5V 的+VS 电源电压范围内正常运行

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1074073/lm75b-what-is-the-difference-point-between-lm75bimm-3-nopb-and-lm75bimm-5-nopb?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM77CIMX-3%2FNOPB#

您能告诉我这两个器件的区别吗?

LM77CIMX-3/NOPB 与 LM77CIM-5/NOPB 比较。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如您链接的文章中所述、-3和-5表示适用于3.0V 至3.6V 电源电压范围和4.5V 至5.5V 电源电压范围的温度规格。 在数据表中温度数字转换器特性表的上方和下方注释中对此进行了澄清(请参阅下面显示的代码段)。

    就 CIM 与 CIMX 而言、唯一的区别是封装 尺寸。 CIM 表示95个数量、装在管中、而 CIMX 表示2、500个数量、用卷带包装。 这在产品页面的订购和质量表中表示(请参阅下面的代码段)。

    此表总结了您提到的两个器件之间的差异。

    部件 温度规格的电源电压范围 包装数量和包装
    LM77CIMX-3/NOPB 3.0V 至3.6V 2、500 |卷带包装
    LM77CIM-5/NOPB 4.5V 至5.5V 95 |管

    此致、

    Jesse