请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM77 尊敬的团队:
我想知道 LM77CIMX-3/NOPB 与 LM77CIM-5/NOPB 之间的区别。
根据以下 E2E 链接、-3表示3.3V、-5表示5V 输入。
但在数据表 运行额定值>注释4中、LM77的两个器件型号都将在3V 至5.5V 的+VS 电源电压范围内正常运行
您能告诉我这两个器件的区别吗?
LM77CIMX-3/NOPB 与 LM77CIM-5/NOPB 比较。
此致、
本