This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:ldc1612数据不稳定

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1129685/ldc1612-ldc1612-data-unstable

器件型号:LDC1612

大家好、TI 正在测试 LDC1612、现在我发现了一个问题、当目标处于稳定状态时、LDC1612的输出数据不是一条直线。 我想~~~改进设计的原因和方法。请帮助我

L:铁氧体磁性 CAN (SHIELD)+ PCB 线圈  

C:1000pF /NP0/1%

目标:90毫米*90毫米钢

距离:1~3mm


 配置@1mm

 配置@3mm

 IDRIVE 设置

   目标一直处于静止状态、为什么数据仍在上升?

  操作10μm、对7000个数据进行采样

 @1mm LC

 @3mm LC

  我的测试设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于此问题、我有几个后续问题要问您:  

    • 如果您继续获取数据、测量值是否会达到稳定状态或是否始终保持移动?  
    • 您共享的数据图的时间范围是多少? 显示为7000个样本、但这是在器件采样率下还是在数据流选项卡中以不同的速率保存数据?  
    • 您是否有第二个测试设备要使用进行测试、如果有、它是否也显示相同 的数据响应?

    使用 LDC 器件、即使使用 NP0级电容器、您也可以在温度范围内获得轻微的数据漂移。 这可能是正在发生的情况、但查看更长的数据集将有助于确定这一点。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    A1: 否、目标仍然存在、数据将保持移动、就像曲线(变化小但缓慢)、而不是直线。 我要测试很多次。

    A2:时间长、可能5-10分钟

    A3:是的、我有 PCB 板(1个)。 相同的 L、相同的目标、相同的程序代码设置。

    这是一个大问题,上周工作很好(数据像直线),今天不好。我不知道发生了什么,我没有任何线索。

    上电、寄存器设置、然后数据流、数据(uH) 立即开始 下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的计划:使用 PCB 板、将 NTC 放置在接近 L 的位置、通过 RS485 24h+进行采样数据(uH)、我将看到它是否是由温度漂移引起的、对我有什么更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您提供的示波器捕获、当目标距离传感器1mm 时、您还可以将 IDRIVE 设置增大到27以增大传感器振幅。  

    我还有一个问题要问。 您的数据在1mm 端漂移、但目标距离传感器3mm 时是否会发生相同的问题?  

    谢谢、  

    Justin Beigel