This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:无法在 Rviz 上看到点云

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1129184/awr1642boost-cannot-see-the-point-cloud-on-rviz

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我使用的是 AWR 1642毫米波雷达模块和 mm_wave SDK 2.0

我将 xwr16xx_pcount_lab.bin 闪存到毫米波雷达中以进行人员计数检测、没有错误、但 Rviz 上没有点云数据。 如果有人发现了这个问题、请帮助我解决这个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ROS 驱动程序用于开箱即用演示、因此16xx 人员计数实验室的输出格式可能与开箱即用演示不匹配。 您将需要使用开箱即用演示刷写器件、更新人员计数输出格式以匹配开箱即用演示、或更新 ROS 驱动程序解析器以了解人员计数实验室输出格式。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 Ubuntu 18.04和 ROS Melodic。

    我必须刷写开箱即用的演示 bin 文件 sdk2.0、这可以正常工作。 我已从/mmwave_industrial_toolbox_3_2_0_linux/mmwave_industrial_toolbox_3_2_0/labs/lab0006-Ros-driver/lab0006_ROS_driver_pjt/ti_mmwave_rospkg_v1p5下载 ti_mmwave_boos_3_bin_industrial_3_ble_ble_bin_bot_3_下载 ti_mwave_mwave_boos_。  但它不起作用、我看不到 Rviz 上的任何东西。 您能帮我解决这个问题吗?

    在所有 ti_mmWave ROS 软件包教程中、他们都提到了 Ubuntu 16.04版本。 我是否需要更改 Ubuntu 版本以使人员计数正常工作?

    毫米波演示结果:

    错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请原谅我刚才发布的回复、然后删除了、您的回复最初没有为我加载。  

    让我清楚地说明我希望哪些应该/不应该工作

    • 开箱即用演示库+开箱即用演示可视化工具将 起作用
    • 开箱即用演示库+人数统计演示可视化工具 将不起作用
    • 开箱即用演示盒+ ROS 封装  将起作用
    • 人员计数 bin + 人员计数演示可视化工具 将 起作用
    • 人员计数 bin +开箱即用演示 可视化工具 将不起作用
    •  人数统计 bin + ROS 包 将不起作用

    以下是来自 ROS 驱动程序设置指南的要点:

    我想强调一下、此版本唯一支持的 EVM 软件是开箱即用演示固件。 您可以选择以下方式前进:

    1. 使用 上面我所说的工作方式中的一个选项(即切换到开箱即用演示库、或使用人员计数可视化工具)
    2. 修改 ROS 软件包以解析人员计数输出
    3. 修改人员计数输出格式、使其与开箱即用演示中完成的操作相匹配、以便 ROS 包可以解析它

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    我想这么做  

    • 人员计数 箱+ ROS 封装。

    我将遵循你的第二项建议。  因为我想使用 ROS 监控人们的行为。 我已 将人员计数配置添加到 ROS 包中的1642_short_range.cfg 文件中。 但是、我在 Rviz 上看不到任何点云数据、也没有错误。 我现在面临的确切问题是什么? bin 文件根据 cfg 文件提供的配置工作。 您能指导我解决这个问题吗?

    现在、ROS 封装配置和人员计数 bin 文件具有相同的配置。 但仍然不会显示点云。  

     

    ###l log####

    (笑声) 登录/home/Nagi/.ROS/log/a858a976-28fe-11de-adc6-f8cab85c1e18/roslaunch-nagi-Inspiron-5559-22917.log
    检查日志目录中的磁盘使用情况。 这可能需要一段时间。
    按 Ctrl-C 进行中断
    已检查日志文件磁盘的使用情况。 使用量小于1GB。

    已启动 rosslaunch 服务器  

    总结
    ===========

    参数
    */rossistro:melodic
    */roslversion:1.14.13
    */ti_mmwave/command_port:/dev/ttyACM0
    */ti_mmwave/command_rate:115200
    */ti_mmwave/data_port:/dev/ttyACM1
    */ti_mmwave/data_rate:921600
    */ti_mmwave/frame_id:TI_mmWave
    */ti_mmwave/max_allowed_azimuth_angle_deg:90
    */ti_mmwave/max_allowed_elev_angle_deg:90

    节点
    /
    mmWaveQuickConfig (ti_mmwave_rospkg/mmWaveQuickConfig)
    Rviz (rviz/rviz)
    STATUS_TF_MAP_TO_BASE_RADAR 链接(TF/STATIC_TRANSFORT_Publisher)
    TI_mmWave (ti_mmwave_rospkg/ti_mmwave_rospkg)

    ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311

    Process[ti_mmwave-1]:以 pid 开始[22932]
    Process[mmWaveQuickConfig-2]:以 pid 开头[22933]
    PROCESS[STATIC_TF_MAP_TO_BASE_RADAR 链接-3]:以 pid 开头[22934]
    [信息][1661930980.452882586]:mmWaveQuickConfig:使用配置文件配置毫米波器件:/home/Nagi/new3/src/ti_mmwave_rospkg/cfg/1642es2_short_range.cfg
    process[rviz-4]:以 pid 开头[22940]
    [警告][1661930980.478228114]:已收到关断请求。
    [ WARN][1661930980.482862758 ]:给定的关断原因:[[/static_tf_map_to_base_radar_link]原因:以相同名称注册的新节点]
    [ WARN][1661930980.483864849]:已接收关断请求。
    [警告][1661930980.484164919]:已收到关断请求。
    [警告][1661930980.484211211]:给定关断原因:[/ti_mmwave]原因:注册了同名的新节点]
    [ WARN][1661930980.489977695]:给定关断原因:[[/static_tf_map_to_base_radar_link]原因:使用相同名称注册的新节点]
    [信息][1661930980.492817565]:使用4个工作线程初始化节点集。
    [信息][1661930980.501291728]:mmWaveCommSrv:Command_port =/dev/ttyACM0
    [信息][1661930980.501393275]:mmWaveCommSrv:Command_Rate = 115200
    [信息][1661930980.505983460]:mmWaveDataHdl:DATA_PORT =/dev/ttyACM1
    [信息][1661930980.506025083]:mmWaveDataHdl:DATA_RATE = 921600
    [信息][1661930980.506048271]:mmWaveDataHdl:Max_allowed_elev_angle_deg = 90
    [信息][1661930980.506064591]:mmWaveDataHdl:Max_allowed_azimuth_angle_deg = 90
    [static_tf_map_to_base_radar_link-3]过程已完全完成
    日志文件:/home/Nagi/.ROS/log/a858a976-28fe-11de-adc6-f8cab85c1e18/static_tf_map_to_base_radar_link-3*。log
    [信息][1661930980.961604067]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStop'
    [信息][1661930980.964577639]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'sensorStop
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930980.967458190]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'flushCfg'
    [信息][1661930980.970157972]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'flushCfg
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930980.982480183]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'dfeDataOutputMode 1'
    [信息][1661930980.986197316]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'dfeDataOutputMode 1.
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930980.989001035]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'channelCfg 15 3 0"
    [信息][1661930980.993735064]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'channelCfg 15 3 0
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930980.997181021]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'adcCfg 2 1'
    [信息][1661930981.000065430]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'adcCfg 2 1.
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.004134519]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'adcbufCfg 0 1 1 '
    [信息][1661930981.007742700]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'adcbufCfg 0 1 1
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.010375206]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'profileCfg 0 77 30 7 62 0 60 1 128 2500 0 30'
    [信息][1661930981.0179869]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'profileCfg 0 77 30 7 62 0 60 1 128 2500 0 30
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.032363033]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 '
    [信息][1661930981.036557063]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.039753554]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'chirpCfg 1 0 0 0 0 2 '
    [信息][1661930981.043964179]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'chirpCfg 1 0 0 0 0 0 2
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.047720135]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'frameCfg 0 1 128 0 50 1 0'
    [信息][1661930981.052160535]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'frameCfg 0 1 128 0 50 1 0
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.066602756]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'lowPower 0 1'
    [信息][1661930981.069761102]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'lowPower 0 1.
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.072754735]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'guiMonitor 1 0 0'
    [信息][1661930981.076324678]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'guiMonitor 1 0
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.079744766]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'cfarCfg 6 4 4 4 4 16 4 50 62 0"
    [信息][1661930981.084921277]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'cfarCfg 6 4 4 4 4 16 4 50 62 0
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.088237094]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'doCfg 600 1875 30 1'
    [信息][1661930981.092105761]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'doCfg 600 1875 30 1.
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.10356492]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sGeneryParam -6 0.05 6'
    [信息][1661930981.108259163]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'seneryParam -6 0.05 6.
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.111811163]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'GatingParam 4 3 2 0'
    [信息][1661930981.115520367]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'GatingParam 4 3 2 0
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.119244541]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'stateParam 10 5 10 100 5'
    [信息][1661930981.123398507]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'stateParam 10 5 10 100 5.
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.129277351]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'AllocationParam 450 0.01 25 1 2'
    [信息][1661930981.134299802]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'AllocationParam 450 0.01 25 1 2.
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.144574871]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'VariationParam 0.289 0.289 1.0'
    [信息][1661930981.1493751]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'VariationParam 0.289 0.289 1.0
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.15332366]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'PointCloudEn 1'
    [信息][1661930981.156608132]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'PointCloudEn 1.
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.162764386]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'trackingCfg 1 2 250 20 200 50 90'
    [信息][1661930981.167826833]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'trackingCfg 1 2 250 20 200 50 90
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.173601613]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStart'
    [信息][1661930981.192125357]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'sensorStart
    完成
    mmwDemo:/>'
    [信息][1661930981.219256417]:mmWaveQuickConfig:mmWaveQuickConfig 现在将终止。 使用配置文件/home/Nagi/new3/src/ti_mmwave_rospkg/cfg/1642es2_short_range.cfg 完成毫米波器件配置
    [信息][1661930981.225009246]:

    ===================================
    参数列表
    ===================================
    范围样本数:128
    线性调频脉冲数:128
    f_s:2.500MHz
    f_c:78.956 GHz
    带宽:3072.000 MHz
    Pri:92.000us
    帧时间:50.000 ms
    最大距离:6.246米
    距离分辨率:0.049m
    最大多普勒:+-5.159 m/s
    多普勒分辨率:0.081m/s
    ===================================

    [信息][1661930981.325552661]:DataUARTHandler Read Thread: port is open
    [mmWaveQuickConfig-2]过程已完全完成
    日志文件:/home/Nagi/.ROS/log/a858a976-28fe-11de-adc6-f8cab85c1e18/mmWaveQuickConfig-2*。log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我提到过的、两个演示之间的输出格式是不同的。 ROS 驱动器可能正确配置雷达、但无法识别其解析和忽略的输出。 您将需要比较 OOB 演示和 People Couting 演示的输出格式、并更改人员计数演示的输出格式或 ROS 驱动程序的解析器。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    是否有任何有关此方面的教程? 如有善意,请提供。 好极了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不支持该指南、因此没有现有指南。 为了进行这些修改、我建议您熟悉器件的 UART 输出代码以及 ROS 驱动程序中的 UART 解析器。

    此致、
    阿尔茨