主题中讨论的其他器件: LDC1000EVM、 LDC1101、 LDC3114
您好!
我的客户计划在其新设计中使用 LDC1041。
他们使用 Webench 设计了一个 L、该值大约为1.2uH。
L 在其目标 PCB 上并联了一个 C、1500pF 电容。
他们按如下方式将目标 PCW 连接到 LDC1000EVM。 
他们尝试对 LDC1000EVM 上的滤波电容器进行调优、以便 CFB 引脚波形振幅达到1Vpp 左右。
但是、在滤波电容范围为20pF 至1000pF 的情况下、它们无法在 CFB 引脚上看到明显的振幅。
TI 认为什么是错误的?
TI 是否考虑任何建议来解决有关目标 PCB 上 L 和 C、LDC1000EVM 上的滤波电容器或任何寄存器设置的问题?
对于 LDC 配置寄存器中的振幅位、建议采用什么设置?
此致、
希拉诺