This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 IWR1642Boost 和 DCA1000 CLI 捕获所需的帧数

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1059461/dca1000evm-capture-desired-number-of-frames-with-iwr1642boost-and-dca1000-cli

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好!

我 想使用 IWR1642和 DCA1000 CLI 来捕获所需的帧数。

但是、当我设置"CaptureStopMode":帧时、它显示错误"Record stopping using number of frames is valid only in raw mode. [错误-4064]"

我附加了我的 json 文件配置  

{
  "DCA1000Config": {
    "dataLoggingMode": "raw",
    "dataTransferMode": "LVDSCapture",
    "dataCaptureMode": "ethernetStream",
    "lvdsMode": 2,
    "dataFormatMode": 3,
    "packetDelay_us": 25,
    "ethernetConfig": {
      "DCA1000IPAddress": "192.168.33.180",
      "DCA1000ConfigPort": 4096,
      "DCA1000DataPort": 4098
    },
    "ethernetConfigUpdate": {
      "systemIPAddress": "192.168.33.30",
      "DCA1000IPAddress": "192.168.33.180",
      "DCA1000MACAddress": "12.34.56.78.90.12",
      "DCA1000ConfigPort": 4096,
      "DCA1000DataPort": 4098
    },
    "captureConfig": {
      "fileBasePath": ".\\data\\",
      "filePrefix": "adc_data",
      "maxRecFileSize_MB": 1024,
      "sequenceNumberEnable": 1,
      "captureStopMode": "frames",
      "bytesToCapture": 0,
      "durationToCapture_ms": 0,
      "framesToCapture": 10
    },
    "dataFormatConfig": {
      "MSBToggle": 0,
      "laneFmtMap": 0,
      "reorderEnable": 1,
      "dataPortConfig": [
        {
          "portIdx": 0,
          "dataType": "complex"
        },
        {
          "portIdx": 1,
          "dataType": "complex"
        },
        {
          "portIdx": 2,
          "dataType": "complex"
        },
        {
          "portIdx": 3,
          "dataType": "complex"
        },
        {
          "portIdx": 4,
          "dataType": "complex"
        }
      ]
    }
  }
}

 "CaptureStopMode":是否支持帧? 如果没有、是否有任何方法可以使用 DCA1000 CLI 来捕获所需的帧数?

我可以使用 "CaptureStopMode"成功捕获数据:无限。

另一个快速问题是、对于捕获的 bin 文件、它的格式是什么? 它是否与 mmWave Studio 中的 adc_data_Raw_0.bin (未处理、包含序列号信息等)或 adc_data.bin (已处理)格式类似?

非常感谢您的帮助!

最棒的

暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hang、  

    [引用 userid="438572" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum 1059461/dca1000evm-capture-capture-desired-number of-frames-with-iwr1642boost-and-dca1000-cli]"CaptureStopMode" :是否支持帧? 如果没有、是否有任何方法可以使用 DCA1000 CLI 捕获所需的帧数?[/QUERP]

    是的、这是可能的。 请参阅"TI_DCA1000EVM_CLI_Software_UserGuide.pdf" 以了解用于捕获无限或有限帧的所有可编程选项。 您可以在以下位置找到此文档: \mmwave_studio_ mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\Docs

    有关其他问题,请参阅以下文件以了解有关原始 ADC 数据格式的详细信息: 毫米波雷达器件 ADC 原始数据采集(修订版 B)(TI.com) 

    希望这能帮助您快速入门。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    感谢你的答复。 是的、我已经阅读了 pdf 和 make "captureStopMode":无限次工作

    我当前的问题是 "CaptureStopMode":帧不起作用

    当我在终端中运行"DCA1000EVM_CLI_Record.exe start_record cf.json adc_0"时、它始终向我显示以下错误。

    使用帧数停止记录仅在 RAW 模式下有效。 [错误-4064]

    您可以看到、在 json 文件中、我已将模式设置为 RAW。 我不知道为什么会发生这种情况?

    谢谢!

    最棒的

    暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hang、

    很抱歉、我在您的帖子中未提及此错误。 这不应该发生。 请给我一些时间来分析此错误、我将在下周初再次与您讨论此错误。  

    希望这可以。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    非常感谢!

    最棒的

    暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    在我的测试中、我无法通过设置"captureStopMode":"frames"来收集*。json 文件中预定义的帧数。

    我多次尝试和错误。 能否帮助我确认 "CaptureStopMode":"frames"是否受支持?

    我还可以通过使用 mmWave Studio CLI 工具 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AK3GYIhDPkgp.R8qt-gVUg__Z2F8GEn__LATEST 来实现该目的。

    但是、如果可能、我仍然希望使第一种方法起作用。 因为这两种原始数据捕获方法使用不同的 cfg 文件。  

    感谢您的帮助!

    暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hang、

    我希望您不会因为这个问题而被阻止、因为您正在交替使用 Studio CLI。

    但是、让我们在 结束时选中此 captureStopMode 选项、并在本周之前更新您。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    感谢您查看此内容。 是的、您建议我在此线程中使用 Studio CLI。  

    我可以收集原始数据。 但是、我遇到了一些错误。 您能给我一些提示、说明这些错误与什么相关以及如何修复它们吗?

    ##########################################################################################################################

    calc_rel_offset_and_file_name 中存在错误(第4行)

    在调用"calc_rel_offset_and_file_name"期间未分配输出参数"adc_file_name"(可能还有其他参数)。

    READ_ADC_DATA_READ_ADC_DATA_16xx 中出现错误(第537行)

    READ_ADC_DATA 中的错误(第27行)

    update_frame_slider 中出错(第17行)

    Play 中的错误_FLOW_CURRENT_POT_R更高 版本(第55行)

    评估<uicontrol>回调时出错

    ##########################################################################################################################

    我在这里的控制台连接了整个打印件。  

    Configuring mmWave Sensor Device over UART...
    dfeDataOutputMode 1
    Done
    channelCfg 15 3 0
    Done
    adcCfg 2 1
    Done
    adcbufCfg -1 0 1 1 1
    Done
    profileCfg 0 77 7 7 58 0 0 68 1 256 5500 0 0 30
    Done
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    Done
    chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
    Done
    frameCfg 0 1 32 100 100 1 0
    Done
    lowPower 0 1
    Done
    lvdsStreamCfg -1 0 1 0
    Done
    calibMonCfg 1 1
    Done
    monCalibReportCfg 1 1 0
    Done
    txPowerMonCfg 1 0 0
    Done
    txPowerMonCfg 1 1 0
    Done
    txBallbreakMonCfg 1 0
    Done
    txBallbreakMonCfg 1 1
    Done
    rxGainPhaseMonCfg 1 0
    Done
    tempMonCfg 1 20
    Done
    synthFreqMonCfg 1 0
    Done
    pllConVoltMonCfg 1
    Done
    dualClkCompMonCfg 1
    Done
    rxIfStageMonCfg 1 0
    Done
    extAnaSigMonCfg 0
    Done
    pmClkSigMonCfg 1 0
    Done
    rxIntAnaSigMonCfg 1 0
    Done
    gpadcSigMonCfg 1
    Done
    sensorStart
    DCA1000 Capture Triggered
    Done
    mmWave Config Done!
    
    DCA1000 Capture is done!
    
    Post processing the captured data...
    ..\mmw_post_proc\mmwave_postproc.exe C:\Users\cuiha\Desktop\studio_cli\gui\captured_adc_IWR1642 C:\Users\cuiha\Desktop\studio_cli\src\profiles\profile_monitor_xwr16xx.cfg C:\Users\cuiha\Desktop\studio_cli\gui\captured_adc_IWR1642\adc_data_Raw_0.bin AWR1642All warnings have the state 'off'.
    
    GuiState =
    
                                               x_axis_types: {1x3 cell}
                                            x_axis_type_idx: 2
                                                x_axis_type: 'phy'
                                    time_domain_yaxis_types: {1x2 cell}
                                 time_domain_yaxis_type_idx: 1
                                     time_domain_yaxis_type: 'codes'
                                    time_domain_xaxis_types: {1x3 cell}
                                 time_domain_xaxis_type_idx: 1
                                     time_domain_xaxis_type: 'time'
                            non_coherent_integration_option: 0
                     non_coherent_integration_across_chirps: 0
        non_coherent_integration_across_chirps_and_antennas: 0
                                                   take_rms: 1
                            compensate_for_windowing_option: 1
                                      chirp_picture_options: 2
                             time_domain_auto_scale_options: 1
                                                  mimo_mode: 0
                                                   bpm_mode: 0
                          perform_interference_cancellation: 0
                                     interference_threshold: -53
                      interference_cancellation_window_indx: 1
                                    overlay_detected_points: 0
                                         seperate_real_imag: 0
                                    oversampling_ratio_log2: 0
                                           window_optionidx: 2
                                          detection_options: [1x1 struct]
                 allow_time_domain_non_coherent_integration: 0
                                        IsPostProcGuiActive: 0
                                         IsOptionsGuiActive: 0
                                                PlayAsMovie: 0
                                         PlayAsMovie_Actual: 0
                                     PlayAsMovie_SlowMovies: 0
                                  are_samples_to_be_removed: 0
                                        num_samples_to_drop: 0
                                             enable_hold_on: 0
                                                  numRepeat: 0
                                                frameslider: [1x1 struct]
                                             subframeslider: [1x1 struct]
                                            burstloopslider: [1x1 struct]
                                                burstslider: [1x1 struct]
                                            chirpTypeslider: [1x1 struct]
                                                chirpslider: [1x1 struct]
                                  NumberOfPlotsOnDisplayArr: [1 2 4 9]
                                 NumberOfPlotsOnDisplayIndx: 3
                                     NumberOfPlotsOnDisplay: 4
                                           h_subplot_option: [1 4 6 7 6 7 6 7 6]
                                   h_subplot_channel_select: [1 1 2 3 3 4 4 5 5]
                                    h_subplot_device_select: [1 1 1 1 1 1 1 1 1]
                                                   TI_image: [1x1 struct]
                                           subplot_location: {1x4 cell}
                                                    subplot: [1x1 struct]
                                     subplot_max_dimensions: [2x2 double]
                                                     slider: [1x1 struct]
                                            List_of_options: {1x30 cell}
                                       not_perchannel_graph: [1x13 double]
                                           not_common_graph: [1x15 double]
                             List_of_options_channel_select: {1x5 cell}
                              List_of_options_device_select: {1x4 cell}
                      List_of_options_channel_select_string: 'Common|Chan 1|Ch...'
                       List_of_options_device_select_string: 'Dev 1'
                                     List_of_options_string: '<html><b>Basic P...'
                                 ui_data_selection_location: {1x4 cell}
                              ui_channel_selection_location: {1x4 cell}
                                                play_button: [1x1 struct]
                                              option_button: [1x1 struct]
                                                      table: [1x1 struct]
                                                  remove_dc: 0
                                            Show_image_band: 1
                               MultiProfileProcessingOption: 1
                                                    version: 4.9200
                                     force_cont_stream_mode: 0
                                       process_measure_APIs: 0
                                    movie_play_back_options: [1x1 struct]
                                       movie_record_options: [1x1 struct]
                                             main_figure_id: [1x1 Figure]
                                  menu_handle_load_log_file: [1x1 Menu]
                                  menu_handle_load_bin_file: [1x1 Menu]
                                      menu_handle_calibrate: [1x1 Menu]
                                   menu_handle_microdoppler: [1x1 Menu]
                               ui_device_selection_location: {1x4 cell}
    
    Error in calc_rel_offset_and_file_name (line 4)
    
    Output argument "adc_file_name" (and maybe others) not assigned during call to "calc_rel_offset_and_file_name".
    
    Error in read_adc_data_read_adc_data_16xx (line 537)
    
    Error in read_adc_data (line 27)
    
    Error in update_frame_slider (line 17)
    
    Error in play_from_current_point_onwards (line 55)
    
    Error while evaluating UIControl Callback

    非常感谢!

    最棒的

    暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hang、

    由于假日季、响应可能会延迟至1月22日3日。

    感谢您的耐心和理解。

    此致、

    Jitendra