主题中讨论的其他器件:IWR1642、
您好!
我 想使用 IWR1642和 DCA1000 CLI 来捕获所需的帧数。
但是、当我设置"CaptureStopMode":帧时、它显示错误"Record stopping using number of frames is valid only in raw mode. [错误-4064]"
我附加了我的 json 文件配置
{
"DCA1000Config": {
"dataLoggingMode": "raw",
"dataTransferMode": "LVDSCapture",
"dataCaptureMode": "ethernetStream",
"lvdsMode": 2,
"dataFormatMode": 3,
"packetDelay_us": 25,
"ethernetConfig": {
"DCA1000IPAddress": "192.168.33.180",
"DCA1000ConfigPort": 4096,
"DCA1000DataPort": 4098
},
"ethernetConfigUpdate": {
"systemIPAddress": "192.168.33.30",
"DCA1000IPAddress": "192.168.33.180",
"DCA1000MACAddress": "12.34.56.78.90.12",
"DCA1000ConfigPort": 4096,
"DCA1000DataPort": 4098
},
"captureConfig": {
"fileBasePath": ".\\data\\",
"filePrefix": "adc_data",
"maxRecFileSize_MB": 1024,
"sequenceNumberEnable": 1,
"captureStopMode": "frames",
"bytesToCapture": 0,
"durationToCapture_ms": 0,
"framesToCapture": 10
},
"dataFormatConfig": {
"MSBToggle": 0,
"laneFmtMap": 0,
"reorderEnable": 1,
"dataPortConfig": [
{
"portIdx": 0,
"dataType": "complex"
},
{
"portIdx": 1,
"dataType": "complex"
},
{
"portIdx": 2,
"dataType": "complex"
},
{
"portIdx": 3,
"dataType": "complex"
},
{
"portIdx": 4,
"dataType": "complex"
}
]
}
}
}
"CaptureStopMode":是否支持帧? 如果没有、是否有任何方法可以使用 DCA1000 CLI 来捕获所需的帧数?
我可以使用 "CaptureStopMode"成功捕获数据:无限。
另一个快速问题是、对于捕获的 bin 文件、它的格式是什么? 它是否与 mmWave Studio 中的 adc_data_Raw_0.bin (未处理、包含序列号信息等)或 adc_data.bin (已处理)格式类似?
非常感谢您的帮助!
最棒的
暂停