This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:测量空气温度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1059016/tmp75-measure-the-temperature-of-the-air

器件型号:TMP75

我想测量空气的温度、但组件有问题。 找到的数据如下图所示。 但是、我想问如何测量外壳中外壳外的空气温度? 谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    SOIC8封装中的 TMP75可用于测量环境温度、请记住、大多数热传递都将通过器件的引线进行、如上图所示。 模塑化合物(我认为您是指外壳)提供了一条额外的热路径、但由于其低导热性、通过模塑化合物本身的任何热传递都比通过引线的热传递慢。

    有关测量环境温度的其他指导、请参阅:

    此致、

    Jesse